This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:将编译器从 TI v6.1.3升级到 TIv20.2.4.LTS 时、处理器停止

Guru**** 2561200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011613/tms320f28069-the-processor-halt-when-upgrade-the-compiler-to-tiv20-2-4-lts-from-ti-v6-1-3

器件型号:TMS320F28069

我们在项目中具有激进的中断时序。  ADCINT1和 ADCINT2的采样率均为10us。 ADCINT2的计数器相位设置为5us、这是周期10us 的一半。 它们被指向同一个中断例程。 因此 、ADCINT1和 ADCINT2的中断速率都为5us。 此外、还有其他中断源、例如 HRCAP4_INT。  

该工程是使用编译器  v6.1.3构建的、没有问题、工作正常。 但是、 当使用编译器 TIv20.2.4.LTS 进行编译时、处理器停止、代码跳转到 TINT0_ISR ()。  

以下是我之前提出的问题、我仍有此问题。  

e2e.ti.com/.../3695953

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    编译器 v6.1.3可追溯到2013年3月。 两个编译器版本之间大约有8年的错误修复、优化和常规发展。 我认为我们无法轻松准确地找出可能导致行为差异的确切变化。 有时、较小的编译器错误甚至可以掩盖同样较小的工程配置问题。

    如果需要精确定位、我建议对 一些存档的 CGT 版本进行实验 、以查看您是否可以识别产生问题的第一个 CGT 版本。 然后、可以更轻松地参考版本说明和缺陷列表以了解具体差异。

    如果目标是使用更新的 LTS CGT 版本获得工程的工作版本、我们可以尝试帮助调试问题、就像调试正在开发的程序一样。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的回复。 我们实际上不想指出它为什么不能在旧编译器上工作。 我们可能需要帮助、以找到 使用 最新 LTS CGT 版本制作工程工作版本的解决方案。 您知道有人有类似的问题吗? 除了降低中断速率之外、您对此问题有何建议?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我不知道有任何关于类似问题的报告。 我将尝试帮助您使项目再次正常工作。 您能否提供更多背景信息?

    您是使用基于 C28x 硬件的本机中断处理程序、还是拥有基于软件的自定义中断处理程序?

    是否有意启用 TINT0以便预计分支到 TINT0_ISR()? ISR 包含一个 for loop 陷阱、因此我可以了解 CPU 分支到它后为什么会卡在那里。 如果另一个中断无意中指向 TINT0_ISR(),它可能有助于在 ISR 中检查 PIECTRL 寄存器,以确认中断源和矢量表的内容。

    就中断起搏而言、如果硬件可以跟上 v6.x 中的中断、则应该有一种方法可以跟上 v20.x 的发展 在进入和退出 ISR 时、切换 GPIO 可能有助于配置中断服务活动。 如果 CGT 版本之间的处理延迟或执行时间存在显著差异、则可能会指出 pragma 预期或优化级别存在差异。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    有两个 ADC 中断 ADCINT1和 ADCINT2用于对交流电压进行采样、每个中断都有一个时基周期(TBPRD) 10us。 ADCINT2的时基相位为周期的一半、即5us。 因此、这两个 INT 是惊人的5us。

    有 HRCAP2_INT、并由脉冲的上升沿和下降沿触发以测量脉冲宽度。 如果有一个脉冲周期为30us 并且宽度为10us 进入这个 HRCAP、CPU 就会卡住(编译器 v6.1.3没有问题)。 该中断将执行一些宽度计算、因此需要一些执行时间。  

    它还包括由 CTR_EQ_PRD 和 CTR_EQ_CMP 触发的 ECAP2_INT。 ECap2Regs.CAPx 基本上是上面提到的脉冲宽度和周期。 我相信这个中断例程很快就会退出、不会产生太大的影响。   

    感谢有关检查 PIECTRL 寄存器和通过切换 GPIO 配置中断服务活动的建议。 我稍后会获取这些信息。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:Tommy 是我们的办公室、但应能在下周周二回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    在最坏的情况下、中断触发器对齐可能需要4个 ISR (ADCINT1、ADCINT2、HRCAP2_INT 和 ECAP2_INT)才能在10us 内完成执行。 在90MHz 时、这大约是900个 CPU 周期。

    如果为上下文切换和裕度保留大约15%的开销(任意)、则大约为750个周期。 使用 CPU 计时器测量 ISR 执行周期应该相当简单、以查看您是否在 Ballpark 中。

    我是否正确地假设目标是在尽可能少的修改下备份和运行项目? 如果是这样,我将尝试将我的建议限制在这一工作范围内。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    ADCINT1和 ADCINT2每5us 触发一次、因为它们间隔为5us。  

    我想说的目标是使用 最新编译 器获得工程的工作版本、并且尽可能少地进行修改。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    PIECTRL 寄存器显示了停留在 ISR 中的0x0D27的值。   

    我通过切换 GPIO 测量了 ADCINTx 的执行时间。  在使用 v6.1.3和 TIv20.2.4.LTS 编译的项目上测量。 我注意到两者之间没有太多时间不同。 对于两个项目、时间在2.xus 至4.xus 之间变化。 偶尔见过6.xus。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="151589" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011613/tms320f28069-the-processor-halt-when-upgrade-the-compiler-to-tiv20-2-4-lts-from-ti-v6-1-3/3745933 #3745933]PIECTRL 寄存器显示卡在 ISR 中时的0x0D27值。   [/报价]

    0x0D27映射到非法操作中断、该中断通常由无效指令引起:

    您可以查看堆栈存储器来确定 ISR 上下文保存的返回地址。 这应该指向本地存储器段、该段包含导致非法陷阱的指令。 我有点模糊的是它将指向指令的确切地址还是被几个字抵消;它很明显、就像内存中需要指令的所有0或 FS 一样。

    [引用 userid="151589" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011613/tms320f28069-the-processor-halt-when-upgrade-the-compiler-to-tiv20-2-4-lts-from-ti-v6-1-3/3745933 #3745933"]I 通过切换 GPIO 测量了 ADCINTx 的执行时间。  在使用 v6.1.3和 TIv20.2.4.LTS 编译的项目上测量。 我注意到两者之间没有太多时间不同。 对于两个项目、时间在2.xus 至4.xus 之间变化。 偶尔见过6.xus。[/引述]

    2-4 us 似乎是每5us 执行一次 ISR 的相当大的变化量。 是否了解变体的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    检查非法指令的另一个地方是 RPC 地址。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    当 CPU 暂停时、我检查了 RPC 地址。 它指向仅在加电时执行的初始化函数的某个位置。

    我还尝试将堆栈大小从1.2k 增大到4k、但这没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您能否检查 CPU 暂停时 SP 指针是否仍在有效的存储器范围内? 我刚刚处理了另一个问题、即嵌套中断失控并导致 SP 溢出、最终导致 CPU 获取非法指令。

    此问题能否在 controlCARD 或 LaunchPad 上重现? 如果是、我们可能能够提供更多的实践帮助。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    堆栈被指定为以下位置:

    RAMM0    :origin = 0x000050、length = 0x000500

     堆栈        :>RAMM0,   PAGE = 1

    当 CPU 暂停时、SP 指向0x6E。 我认为它仍然指向有效内存。

    我捕获到另一个 CPU 停止、PC = 0x00000000、SP = 0x808。 这对我来说似乎并不正常。

    我尝试设置更高的优化级别(opt_level=3和 opt_for_speed=5)、以便使用编译器 TI v20.2.4.LTS 构建独立项目。 在没有 CPU 暂停问题的情况下、它工作正常。 为了使用编译器 v6.1.3编译工程、优化级别为 opt_level=off 和 opt_for_speed=2、并且在 CPU 停止的情况下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我同意0x808处的 SP 看起来不正常。 我认为最常见的情况是溢出。 您能否澄清您是否正在使用嵌套中断(如此)

    优化级别是一个有趣的实验。 我通常认为 opt_level=off 是更可靠的设置。 如果问题与 ISR 的执行速度太慢、我认为较高的优化级别会有所帮助。 您是否看到优化的 ISR 执行时间更快或更一致?

    CCS 允许 在文件级别进行不同的优化级别 、因此可以对 单个源文件进行 opt_level=off 实验、以查看您是否能够确定哪个文件受益于优化。 如果可以、则可以拆分各个函数、直到找到有问题的函数。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是的、使用嵌套中断。  

    对于 opt_level=3和 opt_for_speed=5、尽管发生了 CPU 暂停、但发现了应用程序中断的一些功能。

    已尝试创建一个单独的文件、并将  HRCAP2_INT 和 ADCINTx 移动到此文件中、并且仅在此 文件上设置 OPT_LEVEL=3和 OPT_for_speed=5。 然而、CPU 暂停仍然会发生。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我认为使用 opt_level=off 进行调试是有道理的。

    您可以在执行期间尝试记录 ISR 嵌套级别吗?

    例如、声明 volatile UINT16的全局数组、其中每个数组元素充当系统中每个 ISR 的计数器。 在 ISR 中、在 EINT 被执行前递增计数器变量(抢占被启用)、在 DINT 被执行后递减计数器(挤占被禁用)。 在没有活动中断的情况下、计数器都应该为0。

    当您最终处于 CPU 暂停状态时、您可以检查计数器值以查看嵌套是否已消失。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我创建了数组调用 iArray 来将计数器保存在 ADC 中断中、允许在那里嵌套中断。  伪代码如下所示。

    CPU 停止后、数组中的所有值都为零。

    _interrupt void SubSourceADCFastISR (void)

    //此处为局部变量初始化

      oldIER = IER;
      IER = M_INT12 | M_INT5;
      PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group1;
      asm (" NOP");  
      iArray[j]=iArray[j]++;
      EINT;

      IER = oldIER;

    // 此处的中断过程

      Dint;

      iArray[j]= iArray[j]-;
      if (j<1000)
      {
       J++;
      }
      其他
      {
       J=0;
      }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我更注重以下几个方面:

    #define IARR_ADC1_NDX  0
    #define IARR_ADC2_NDX  1.
    #define IARR_HRCAP_NDX 2.
    #define IARR_NUM_ISR   3.

    易失性 uint16 iArray[IARR_NUM_ISR];

    _interrupt void ADC1_ISR (void)

       //代码

       iArray[IARR_ADC1_NDX]++;
       EINT;

       //代码

       Dint;
       iArray[IARR_ADC1_NDX]--;

       //代码


    _interrupt void ADC2_ISR (void)

       //代码

       iArray[IARR_ADC2_NDX]++;
       EINT;

       //代码

       Dint;
       iArray[IARR_ADC2_NDX]--;

       //代码

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我创建了用于 记录 ISR 嵌套级别的数组、如下所示。 这两个中断是唯一允许嵌套中断的中断。

    SubSourceADCFastISR 的周期为5us、Timer0_ISR 的周期为 1ms。

    我在调试模式下运行、并在程序停止后检查数组的值。

    iArray[0]= 1

    iArray[1]= 32

    #define IARR_ADC1_NDX  0
    #define IARR_ADC2_NDX  1.
    #define IARR_NUM_ISR  2.

    易失性 uint16 iArray[IARR_NUM_ISR];

    _interrupt void SubSourceADCFastISR (void)

      //代码

      iArray[IARR_ADC1_NDX]++;
      EINT;

      //代码

      Dint;
      iArray[IARR_ADC1_NDX]--;

    //1ms 计时器中断

    _interrupt void Timer0_ISR (void)

      //代码

      iArray[IARR_ADC2_NDX]++;
      EINT;

      //代码

      Dint;
      iArray[IARR_ADC2_NDX]--;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    Timer0中断的嵌套级别为32对我来说似乎很高。 这至少会占用堆栈内存的很大一部分。

    Timer0中断是否允许挤占其自身的 ISR?  如果是、我想在某个时间点、Timer0_ISR 执行需要超过1ms 才能完成(尤其是其他 ISR 优先执行时)、并且随后的 Timer0中断会导致额外的 Timer0_ISR 实例、然后才能完成之前的实例。

    Timer0的计时和节拍计数是否重要?  有趣的是、通过降低 Timer0速率(可能尝试10ms)和/或通过在 Timer0_ISR 中禁用 EINT 到 DINT 之间的新 Timer0中断(通过停止/恢复计时器递减或通过 IER 屏蔽)、情况是否有所改善。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    尝试在 EINT 到 DINT 之间的 Timer0_ISR 中停止并恢复 Timer0。 它可以帮助解决此问题、并且没有 CPU 暂停。 但是、这将导致我们的应用中出现另一个问题。 我们有多个 F28069要运行、并且  所有 F28069中的 Timer0必须同步。 因此、停止和恢复 Timer0将中断同步。

    此外、我们必须将 Timer0速率保持在1ms。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    本实验很好地证明了 Timer0_ISR 执行时间(以及后续嵌套)是导致系统崩溃的主要原因。 您是否会碰巧知道 v6.1.3编译器的 Timer0_ISR 嵌套级别?

    我想您有两种策略可供选择以解决该问题:

    1. 尝试找出编译器之间代码生成的区别:
      • 是一些变量/函数放置在闪存中而不是 RAM 中(.map 文件可能有用)
      • 编译器之间是否存在相关性差异(例如:FPU 库位置或版本)
      • 生成的 ISR 代码是否有显著差异(尤其是 Timer0_ISR)?
    2. 尝试进一步优化系统/代码、以便 Timer0_ISR 能够在1ms 内完成

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    使用 v6.2.11和 v6.4.0编译了代码(5us ADCINT 速率)。

    使用 v6.2.11编译(2015年2月05日发布)、运行时不会出现问题。

    使用 v6.4.0编译(2014年11月19日发布)、CPU 暂停。

    这两个版本之间是否存在任何重大差异以解决此问题?

    不确定为什么 v6.4.0 (2014年11月19日)早于 v6.2.11 (2015年2月05日)发布。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您能否仔细检查编译器版本号? 我看不到它们的确切匹配...

    您是指 v6.2.10还是 v6.4.11?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    编译器版本为 v6.2.11和 v6.4.0。 我从下载了它  

    http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm

    它们位于"6.2.x 版本"的第一个和"6.4.x 版本"的最后一个下。

    谢谢、

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我很高兴你能找到这个网站。 我不知道这是否对公众可见。

    6.4.x 比6.2.x 引入了许多性能增强功能、因此6.4.x 初始版本与6.2.x bugfix 版本之间可能存在重叠。

    您是否能够在没有中断嵌套的情况下分析 ISR 的执行时间、以查看这两个编译器之间是否存在明显差异?

    如果您能够将感兴趣的领域缩小到可以作为 编译器测试案例提交到 CCS 论坛的单个函数(或代码片段)、则编译器团队可以更轻松地提供帮助。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    如果没有中断嵌套、应用程序将无法工作。  

    对于代码片段、我插入了三个 INT 例程。 请告诉我它是否足够好。

    谢谢、

    Andy

    // HRCAP2 INT, interrupted by a pulse which has 10us on time and 20us off time
    __interrupt void TimeMonitorPulse(void)
    {
    
    	if(HRCap2Regs.HCIFR.bit.RISE)
    	{
    		// Code
    	}
    	else if(HRCap2Regs.HCIFR.bit.FALL)
    	{
    		// Code
    	}
    	else if(HRCap2Regs.HCIFR.bit.COUNTEROVF)
    	{
    		// Code
    	}
    
    	// Code
    	
    	EALLOW;
    	HRCap2Regs.HCICLR.all = 0x1F;
    	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP4;
    	EDIS;
    
    }
    
    // 5us ADC INT
    __interrupt void SubSourceADCFastISR(void)
    {
    	DINT;
    
    	unsigned int oldIER;
    
    	oldIER = IER;
    	// allow XINT3 and HRCAP4 to interrupt
    	IER = M_INT12 | M_INT5;
    	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    	asm(" NOP"); //Wait for PIEACK to exit the pipeline
    	EINT;
    
    	if(1 == AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1)
    	{
    		// grab reading from AdcResult.ADCRESULTx
    		AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;		//Clear ADCINT1 flag reinitialize for next SOC
    	}
    	if(1 == AdcRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT2)
    	{
    		// grab reading from AdcResult.ADCRESULTx
    		AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT2 = 1;		//Clear ADCINT2 flag reinitialize for next SOC
    	}
    
    	// Code
    	
    	IER = oldIER;
    
    	DINT;
    }
    
    
    // 1ms Timer0 INT
    __interrupt void SubSourceSafetyAndChannelStateSlowISR()
    {
    	// manage interrupts to allow select ones to interrupt SlowISR
    	oldIER = IER;
    	// always allow INT1 (ADC) and INT11 (CLA) and HRCAP4 to interrupt and timer 1
    	IER = M_INT1 | M_INT5 | M_INT13;
    	// only allow INT4 (ECAP2) to interrupt if it's already enabled
    	if(oldIER & M_INT4)
    		IER |= M_INT4;
    	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    	asm(" NOP"); //Wait for PIEACK to exit the pipeline
    	EINT;
    
    
    	// Code
    
    	IER = oldIER;
    
        DINT;
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我附加了两个屏幕截图、即在1ms 计时器0 INT 中切换 GPIO。 高电平时间表示中断的执行时间。 第一个是在运行使用 v6.2.11编译的代码时捕获的。 在 CPU 暂停之前运行使用 v6.4.0编译的代码时捕获第二个。 在第二个屏幕快照中、我看到一些高电平时间长于1ms。  

    谢谢、

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    编译器团队只关心代码生成方面的特定差异、因此、整体应用程序是否正常工作与它们无关。

    我看到编译器之间 TIMER0 ISR 执行时间相差约20us。 这应该足够好、以便开始。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您是否仍然希望我提供代码片段? 请指导我提供代码片段、其中显示了代码生成方面的具体差异。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    此时、您将需要直接在 CCS E2E 论坛上与编译器团队互动

    他们很可能会要求您使用 这些指令提交编译器测试用例

    Tommy

    电源 我在8月16日之前不在办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我应该在 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum?上开始一个新问题

    链接 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_How-to-Submit-a-Compiler-Test-Case.html 也不起作用。 您可以再次向我发送指令吗?

    谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、请在 CCS 论坛中开始一个新问题、并告知他们您看到编译器版本之间的执行时间不同。 它们将能够帮助进行调试。

    奇怪的是、您无法看到指令。 我要附上 PDF 捕获

    Tommy