我 ı 了 Simulink 模型、想要获取 c 代码并将其加载到 F28335 DSP 中、以便用作独立器件。 在数据块内部 ı AM 获取82数据的故障信号、然后对其应用特征提取方法、最后使用机器学习获取位置值。 我的 Simulink 在没有硬件配置设置的情况下运行良好,但当 ı 进行配置并尝试运行 cod ı 收到错误:超出了程序允许的最大变量大小。 我不能解决这个问题、是我的 F28335不足以满足这种机器学习应用、因为当 ı 取出该模块时、它可以正常工作。 我已经写信给 MATLAB 中的人员、他们说这可能是由于 PC 或硬件内存。 请提前帮我、谢谢。