This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用 F28335运行 Simulink 模型

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013025/can-t-run-my-simulink-model-using-f28335

我 ı 了 Simulink 模型、想要获取 c 代码并将其加载到 F28335 DSP 中、以便用作独立器件。 在数据块内部 ı AM 获取82数据的故障信号、然后对其应用特征提取方法、最后使用机器学习获取位置值。 我的 Simulink 在没有硬件配置设置的情况下运行良好,但当 ı 进行配置并尝试运行 cod ı 收到错误:超出了程序允许的最大变量大小。 我不能解决这个问题、是我的 F28335不足以满足这种机器学习应用、因为当 ı 取出该模块时、它可以正常工作。 我已经写信给 MATLAB 中的人员、他们说这可能是由于 PC 或硬件内存。 请提前帮我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hatice、

    请在此处附上构建错误日志以供我们参考吗?

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是误差 ı get;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、μ ı 尝试减小传输数据的大小、但仍会出现相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hatice、

    MathWorks 团队将于周一返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hatice、

    如果您查看错误日志、则在模型解析阶段会出现此问题。 这甚至在代码生成和构建之前。 因此、对于嵌入式目标而言、此问题可能超出范围。 此问题很可能属于示波器嵌入式编码器团队。 话虽如此、请考虑通过创建 TT 联系 MathWorks 支持。 这将有助于就此问题与合适的专家进行接触。

    您可以通过以下方法来实现它:

    联系我们- MATLAB & Simulink (mathworks.com)

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatesh C:

    非常感谢您的回答。  我所在国家/地区的 Mathworks 员工说、问题可能是由于硬件内存造成的、但从您的回答 ı 了解这是代码问题。 我不太明白该怎么做? ıf 我询问您发送的链接,然后 ı 再次被定向到同一个员工。  我已经直接写信给 Mathworks、但以前没有得到任何答案、您能直接将我的问题传达给他们吗? 我不知道该怎么办,也不能解决问题。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hatice、

    最好关注 MathWorks 论坛。 Venkatesh 会关注它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatesh C:

    我是一名 soı 没有 MATLAB 的许可证,因此他们说他们不能帮助我。 还有其他方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、我们是否有办法支持这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    我是否可以询问我们是否仍能提供支持? 我希望您仍能帮助我们的客户。 非常感谢您、请始终保持安全。


    您好、Santosh、

    感谢您的帮助。 始终保持安全。


    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    抱歉、这一个目标超出范围。 正确的流程是要求用户在这种情况下联系我们的技术支持。

    此致、

    Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Venkatesh 为我们提供指导。 将关闭这里的线程。