主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
用户报告说、他可以使用 Uniflash (V6.3.0.3193)内置 GUI 配置进行 OTP 设置、例如零引脚引导。
但是、他无法通过调用 one_time_setup.bat 一次、然后调用 dslite.bat 进行后续编程来使用独立命令行进行 OTP 设置。
由于这与 OTP 相关、并且可以使用一个芯片进行一次测试、因此我们现场在我们的一侧进行测试并不方便。
您是否会确认 OTP 配置是否适用于独立命令行?
黄维恩