This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:OTP 配置能否与 Uniflash 独立命令行配合使用?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1013272/tms320f280025-can-otp-configuration-work-with-uniflash-standalone-command-line

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户报告说、他可以使用 Uniflash (V6.3.0.3193)内置 GUI 配置进行 OTP 设置、例如零引脚引导。

但是、他无法通过调用 one_time_setup.bat 一次、然后调用 dslite.bat 进行后续编程来使用独立命令行进行 OTP 设置。

由于这与 OTP 相关、并且可以使用一个芯片进行一次测试、因此我们现场在我们的一侧进行测试并不方便。

您是否会确认 OTP 配置是否适用于独立命令行?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我将此事分配给我们的 CLI 专家以帮助您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    OTP 编程应使用 CLI。 您能否提供有关客户尝试执行什么操作、他们正在运行什么命令以及他们遇到什么错误的更多详细信息?

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刘健仪:

    我已将用户的测试步骤离线发送给您。

    请帮助检查是否有任何问题。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    如果要在加载程序之前对 Z1 GPREG 和 OTPBOOTCTRL 进行编程、则需要在命令(-b Z1GPREGProgram - b Z1OTPBOOTCTRLProgram)中添加以下内容。

    为此、您可以在文本编辑器中打开生成的 dslite.bat 并更新"Set generated _command="部分、然后添加"-b Z1GPREGProgram -b Z1OTPBOOTCTRLProgram"部分。

    或者、您也可以使用完整命令运行 dslite.bat:

    > dslite.bat -c -l -b Z1GPREGProgram -b Z1OTPBOOTCTRLProgram -e -f -v

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行额外调试后发现了另一个错误、通过-l 命令设置文件的值将被覆盖。 已提交一个错误以跟踪此问题、目前该错误将用于10月的下一个 UniFlash 版本。

    在平均时间中,用户可以使用-s 命令来设置设置值。

    例如:

    > dslite.bat -c s Z1B0OTPGPREG1="12345678" s Z1B0OTPGPREG3="AABBCCDD"-b Z1GPREGProgram -b Z1OTPBOOTCTRLProgram -e -f -v

    此外、我们还希望增强 CLI 生成功能、以便能够在程序加载前后选择要执行的操作、这样用户就不必在生成软件包后手动添加-b 和-a 命令。 目前没有计划日期可用于此功能。

    谢谢、

    Ricky