This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-EP:SM320F2812PGFMEP 的当前生产日期代码和裸片修订代码

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep

器件型号:SM320F2812-EP

请提供  SM320F2812PGFMEP 的当前生产日期代码和裸片修订代码?

请澄清以下问题、

1. 生产日期代码是唯一建议芯片版本的信息吗?  

2. TI 是否会生成带有日期代码的 PCN 描述芯片更改/勘误表?

3. 我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?

感谢您的关注、

Kavya Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep "]请提供  SM320F2812PGFMEP 的当前日期代码和芯片修订代码?[/引用]

    我们无法提供当前的生产日期代码。 根据“芯片修订代码”,我认为您是指“芯片修订代码”。 您可以在最新版本的勘误表(www.ti.com/lit/pdf/sprz193)中找到该信息。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep ]1.  生产日期代码是否是唯一建议芯片版本的信息?[/QUERP]

    否、器件版本是不同字段的一部分。 请参阅勘误表中的图3-1。  

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep ]2.  TI 是否使用生产日期代码生成 PCN 描述裸片更改/勘误表?[/QUERP]

    对于根据 JEDEC 标准进行的任何裸片修订更改、TI 将发送 PCN。  10年后、此器件的芯片转速没有变化、目前也没有计划进行进一步的变化。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep ]3.  我们能否从指定生产日期代码的分销商处购买器件?

    我鼓励您与经销商合作、看看这是否是一个选项。  这不是由 TI 控制的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的宝贵支持。

    我还需要一个帮助、

    在 勘误表中、他们提到了 TMS 器件的芯片版本代码。 它是否也适用于 SM320F2812PGFMEP 器件?

    2.如果是,SM320设备的最新版本代码是否为 G?

    3.如果否,请提供  SM320F2812PGFMEP 器件的裸片修订版代码。

    谢谢、此致、

    Kavya Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep/3740361 #3740361]1.  在勘误表中、他们提到了 TMS 器件的芯片版本代码。 它是否也适用于 SM320F2812PGFMEP 器件?[/QUERP]

    上述器件修订版本代码也适用于 SM 系列器件。

    [引用 userid="453046" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011949/sm320f2812-ep-current-date-code-and-die-revision-code-for-sm320f2812pgfmep/3740361 #3740361"]2. 如果是,SM320设备的最新版本代码是否为 G?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您提供足够的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    SM320器件是否有任何掩码版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我相信裸片/掩模/芯片修订都是指相同的概念。 如果我误解了您、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    您能否提供此芯片版本 G 的批准日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您要求提供版本 G 发布用于生产的日期。 请给我一两天时间。 我将获取此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2008年