This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:时钟/示波器焊盘周围的裸片 VSS 焊盘

Guru**** 2125400 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1012418/sm320f28335-ht-bare-die-vss-pads-around-clock-osc-pads

器件型号:SM320F28335-HT

您好!

我正在使用 SM320F28335-HT DSP 的已知合格芯片版本。  我对数据表中编号为148、151和153的 VSS 焊盘有疑问。  这些焊盘是否在芯片上内部连接、是否可以将其中一个或两个保持断开状态。  如果是、有哪些缺点、您是否有任何建议?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    TI 官方建议将电源提供的所有焊盘(或引脚)连接到单个网络(最好是平面)。

    电源焊盘通常分配的目的是在裸片上均匀分配功率、并且通常在裸片上共享一个网。  将其中的一些断开连接可能会导致芯片上的电压不平衡。

    在特殊情况下、可以策略性地放置电源焊盘、以便屏蔽敏感信号免受外部噪声的影响。  将其中的一些断开连接可能会导致各种与噪声相关的问题。  根据所示 VSS 焊盘与时钟焊盘的相对位置、我认为它们具有屏蔽性质。

    Tommy