This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:CAN 发送确认 ISR 未接收

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010550/tms320f28069-can-transmit-acknowledgement-isr-is-not-receive

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

HII、

IAM 在适用于直流/直流转换器应用的 F28069控制器上工作。

我在两个节点(一个节点 F28375S、另一个节点 F28069)之间的 CAN 通信方面遇到问题

 当转换器关闭时、发送和接收正常。

只要转换器打开,接收就会是正常位发送确认,即使我 再次尝试发送消息,也不会在 F28069端接收 ISR (中设置了 CANTRS )。

这种情况也不会再次出现、即使转换器处于关闭状态。 我们需要回收对卡的供应。