This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:使用 syccfg 工具切换器件

Guru**** 2763495 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388S, TMS320F28388D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008516/tms320f28388s-switch-device-using-syccfg-tool

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28388DSysConfig

我从 "D:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\GPIO\"开始了一个示例项目"GPIO_ex2_toggle "。 原始器件类型为28388D。 我尝试使用 syscfg 工具将器件类型切换到实际器件、即28388S。

我单击了开关按钮、并选择了具有 TMS320F28388S 的 CCS 启动器件。

但是、在我确认选择后、当我再次打开 CCS 启动器件时、它仍然是 TMS320F28388D。

此外、如下面所示、该项目的一般说明为 TMS320F28388D。

我似乎无法更改器件类型。

然后我创建了一个新项目并执行了上述类似操作。  这次、CCS 启动器件始终为 F28384D。

那么、如果我想使用 syscfg 工具、如何切换器件类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 器件开关中的更改实际上是否会更改项目属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否评论项目属性是否应更改?

    谢谢、

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果唯一的更改是 CCS 启动器件、SysConfig 似乎不会向 CCS 发送切换工程属性的信号。  为了解决此问题、您可以切换到完全不同的器件或器件、保存、然后切换回(确保在切换回的开关上选择正确的 CCS 启动器件)。  在执行此操作之前、我将备份 SysConfig 脚本、以防交换机必须为新器件更改某些内容。