This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:16位 ADC 结果

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011346/tms320f28377s-16-bit-adc-result

器件型号:TMS320F28377S

您好、香榭丽舍

 在使用16位 ADC 差分模式时、您是否愿意帮助检查相关的结果寄存器?

例如、如果使用 ADCIN0作为正输入、使用 ADCIN1作为负输入、 它们的转换结果存储在 ADCRESULT0或 ADCRESULT1中吗?

谢谢!   

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    您可以将 SoC 或 EOC 的编号与 ADC 输入的编号相混合。 当您启动 AD 转换时、结果存储在与 SoC 编号相对应的寄存器中、而不取决于输入的编号。

    许多问候语
    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    正如 Leon 正确指出的、ADCRESULTn 寄存器对应于启动 ADC 转换的 Sock。

    Tommy