This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1011490/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

你好
我用 TMS320f28379和 TMS 控制了一个逆变器电路... 069M。 我在此逆变器电路中使用了 Ps21767 Mitsibushi IPM。
由于 PS21767模块采用 HVIC 技术、因此可以直接从 MCU 提供 PWM、如应用手册中所述。
IPM 模块的 LVIC 驱动器电路控制电压为+15V DC、自举电路用于 HVIC。
故障输出(Fo)需要5V 直流电压。 一些德州仪器。 他提到了在 HV 电机控制开发套件中提供控制电路电源的两个选项。
形式为使用外部电源或来自直流总线的15V/5V 电源来提供控制电压。 如果我使用外部电源(15V)、则表明我需要组合的 GND (控制 GND)
该电源和直流总线的 GND (电源 GND)来自单点(Mitsibushi PS21767 IPM 应用)。 注)。 我想问的是、GND 计划应如何用于此类高直流电压应用?

有必要使用15V 外部辅助源隔离(例如曲折型 IRM-10-15)。
或者、它应该通过分压方法从直流总线获得并被调节为15伏(GND 相同)并被使用(例如、使用 Viper26)。
此外、如果我使用外部电源、我能否使用该电源为 DSP (TMS…379D)馈送15V -5V/3.3V 电压?
如果 GND 相同、DSP 是否会有问题? 我真正好奇的是、GND 计划应如何应用于此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的电流感应基于逆变器桥臂的底部分流器、例如 TI 的电机控制套件中的逆变器桥臂、则 HVGND 和 MCU GND 之间没有隔离。 通常、最好将 MCU GND 参考到逆变器分流电阻器的底部、因为这是影响电流 FBK 质量的电阻器。 如果 MCU 有完整的 GND 平面、则将该平面连接到底部分流电阻器、然后在分流电阻器上保留粗线迹或不连接的 GND 平面、以将返回电流承载到 HV 电源 GND。 希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 分流电阻器反馈 IPM 以进行电流感应。 我使用了 lem lts25电流传感器来测量电机电流。 我的主要问题是、如果我使用外部电源、我是否可以将该电源用于 IPM 控制电路和 MCU? 正如您说过的、GND 的条件是我将分流电阻器连接在一个点下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看链接中的文件以查看链接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、如果隔离不是标准、则可以为两者使用一个电源。