你好
我用 TMS320f28379和 TMS 控制了一个逆变器电路... 069M。 我在此逆变器电路中使用了 Ps21767 Mitsibushi IPM。
由于 PS21767模块采用 HVIC 技术、因此可以直接从 MCU 提供 PWM、如应用手册中所述。
IPM 模块的 LVIC 驱动器电路控制电压为+15V DC、自举电路用于 HVIC。
故障输出(Fo)需要5V 直流电压。 一些德州仪器。 他提到了在 HV 电机控制开发套件中提供控制电路电源的两个选项。
形式为使用外部电源或来自直流总线的15V/5V 电源来提供控制电压。 如果我使用外部电源(15V)、则表明我需要组合的 GND (控制 GND)
该电源和直流总线的 GND (电源 GND)来自单点(Mitsibushi PS21767 IPM 应用)。 注)。 我想问的是、GND 计划应如何用于此类高直流电压应用?
有必要使用15V 外部辅助源隔离(例如曲折型 IRM-10-15)。
或者、它应该通过分压方法从直流总线获得并被调节为15伏(GND 相同)并被使用(例如、使用 Viper26)。
此外、如果我使用外部电源、我能否使用该电源为 DSP (TMS…379D)馈送15V -5V/3.3V 电压?
如果 GND 相同、DSP 是否会有问题? 我真正好奇的是、GND 计划应如何应用于此类应用?