This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:三相 Vienna:vBusPM 反馈值

Guru**** 2750395 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1010646/tidm-1000-three-phase-vienna-vbuspm-feedback-value

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:AMC1301

大家好、团队、

我代表我的客户发布了此查询:

大家好。 我对三相 Vienna 中的总线电压采样有一些疑问。 我希望我能得到你的帮助。

假设电路稳定、则 Vbuspm 为300V。 我根据原理图上的参数计算 vBusPM_ Fdbk 为 1.55、

公式为  Vbus *谐振分压器增益* AMC1301运算放大器增益* Diff 运算放大器增益=Vbus * 0.00079 * 8.2 * 0.7978723、即300*0.00079*8.2*0.7978723=1.55

我从这个图表中知道 vBusPM_pu 的理论值为300.15/454=0.661123348、这不是问题、

但通过 ADC 总线电压采样程序中的三相 VienNAPFC:

我们喜欢 adcresult

ADCRESULTX=4096*(ADCINy-VREFLO)/(VREFHI-VREFLO)

VREFHI = 3.3V?

VREFLO=0V?

也就是说、它可以通过 上述代码进行计算

Vienna_vBusPMMeas _pu = 4096*(1.550-0+1.550-0+1.550-0+1.550-0)/(3.3-0)* 0.000244140625*0.25*717.79/454=0.7426  

这与  表中测得的0.6776和理论值0.661123348非常不同。这是我有点困惑的地方。

期待您的回复、谢谢!

此致、
Renan