This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用调制索引(过调制 lab08)提高速度

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1009857/tmdshvmtrinspin-increasing-the-speed-with-modulation-index-over-modulation-lab08

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CC2000WARE

 

大家好、团队、

 我们将使用 TMDSHVMTRINSPIN+TMS320f280049C、我们将遵循 以下路径中提供的示例

C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdshvmtrinspin\f28004x\ccs\sensorless_foc

我们使用的是 lab08 (过调制)、我们将结果附在下面。

  1. 随着调制指数的改变、TMDSHVMTRINSPIN 硬件会提高电机速度
  2. 而对于我自己的硬件、如果我们增加调制指数、则速度略有变化
  3. 我们通过遵循“SPRUHJ1H”正确设置所有电流和电压换算系数
  4. 我的硬件中的速度未改变可能是什么原因?、您能给出建议吗?

我的硬件的结果:

I/P AC

IAC (A)

Vry (V)

Vyb (V)

VBR (V

红外(A)

Iy (a)

IB(a)

速度设置(Hz)

理论 RPM

输出频率

实际转速

MI

DC_BUS

229

0.56.

195.

195.

197

0.18.

0.19.

0.16.

30

90

26.7.

77

0.5.

309.

231.

0.5.

203.

202.

203.

0.16.

0.18.

0.18.

30

90

29.29.

80

0.57.

312.

229

0.58.

203.

203.

202.

0.194

0.2.

0.2.

30

90

27.

80

0.66

307.

 

TI 硬件的结果:

I/P AC

IAC (A)

Vry (V)

Vyb (V)

VBR (V

红外(A)

Iy (a)

IB(a)

速度设置(Hz)

理论 RPM

输出频率

实际转速

MI

DC_BUS

230

195.

197

195.

0.16.

0.16.

0.16.

30

90

25

78

0.5.

318

230

222.

223.

222.

0.18.

0.18.

0.18.

30

90

29.7.

89

0.57.

324.

230

233

233

233

0.188.

1.89

0.19.

30

90

30

90

0.66

325

 

以下是我的电机参数:

USER_MOTOR_TYPE                   MOTOR_TYPE_PM

USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS        (20)

USER_MOTOR_RR_Ohm                (0.0)

USER_MOTOR_Rs_Ohm                (6.50093718)

USER_MOTOR_LS_D_H                (0.020496008015)

USER_MOTOR_LS_q_H                (0.020496008015)

USER_MOTOR_RATed_磁 通_VpHz       (4.8)

USER_MOTOR_磁 化电流_A (空)

USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A     (2.0)

USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A     (-2.0)

USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A         (20.0)

USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz      (20.0)

USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS         (2500.0)

USER_MOTOR_INERING_Kgm2          (3.10002e-03)

USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz            (5.0)          // Hz

USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz           (30.0)        // Hz

USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz           (2.5)         // Hz

USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz          (25.0)        // Hz

USER_MOTOR_VOLT_MIN_V            (30.0)         //电压

USER_MOTOR_VOLT_MAX_V            (260.0)        //电压

// PWM 频率为5kHz

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所做的测试结果、最大速度限制为电机转速、Vdc 总线电压和调制指数。 您可以增加直流总线电压或将磁场减弱作为实验13来增加最大电压。