This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D 控制卡参考设计中不可用 IC 器件的替代产品

Guru**** 2583565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005829/tmdscncd28388d-replacement-for-unavailable-ics-parts-for-the-reference-design-of-tmdscncd28388d-control-card

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DTLK105

我正在进行 TMS320F28388D 微控制器设计、参考 TMDSCNCD28388D 的参考设计、但找不到许多 IC 现货

我找到了可用库存的替换件
参考:以太网收发器"DP83822IRHBR"-替代产品:"TLK105"、但 TI 不建议在新设计中使用它。
2 -参考:仿真器"FT2232H-RE禾 轮"-更换:"FT4232H-RE禾 轮"。
3参考:ESD 保护"TPD2E001DRLRG4"-替代产品:"TPD3E001DRLR"。
4参考:数字隔离器"ISO7220CDR"-替代产品:"MAX12930FASA"。

这些更换是否可以为我提供相同的功能而不会出现任何问题?

我找不到替代产品
1- TPD4S012DRYR "SON-6 ESD 保护 IC - 60W。
2- TCAN1044VDDFR "SOT-23-8" CAN 收发器。
TPS62420DRCR "VSON-10"开关稳压器。
4- OPT3001DNPR"USON-6"环境光传感器。

这些器件是否有任何替代产品可用于相同的设计并提供相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我对迟迟不作出答复表示歉意。  似乎 TI 在为您的线程分配相关工程师时遇到了挑战。  这不是我们的目标。

    首先、我将询问您是否确实需要将所有 F28388D controlCARD 电路都放在您的电路板上。  具体而言、F28388D controlCARD 的第9页和第10页提供了板载调试探针。  对于您的设计、我可能建议完全移除此电路。  而是添加 JTAG 接头、如器件数据表中的"连接14引脚 JTAG 接头"图所述。  这将消除您对商品2、3和4的库存挑战。  它还将创建一个更简单的电路板。  不过、您需要购买调试探针才能插入 JTAG 接头。  一个示例是 XDS110 (https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)

    对于项目1 DP83822IRHBR、我建议将此问题发布在接口论坛(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum)中。  该产品线的工程师将能够提供更好的指导。

    同样、对于您的第二个列表、我建议您访问支持您所查看的每个器件的相关 E2E 论坛。  如上所述、他们将能够提供更好的建议、因为他们将更频繁地使用这些器件。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett