This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关三相全桥逆变器的问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008581/tms320f28377s-question-about-3-phase-full-bridge-inverter

器件型号:TMS320F28377S

您好!  

我的客户正在开发三相全桥逆变器。 他希望更改每个相位的频率。

下面的波形是他想要实现的波形。

我已附上 PWM 配置的源代码。

它由 EPWM1 (主器件)/EPWM2~EPMW6 (从器件)组成、并将三相 PWM 波形设置为120度相位、如 上图所示

三相由 PWM1/2、3/4和5/6对组成。

e2e.ti.com/.../PWM_5F00_change.txt

当从器件频率更改为小于主器件时、不会输出 PWM。

我可以就此问题获得任何建议吗?

我能否获得一些与三相全桥逆变器相关的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定具体的问题是什么、  

    主 PWM 模块和辅助 PWM 模块应具有相同的频率、以便使相位同步有用。 更改频率时、您可能需要限制/转换频率更改、以避免发生任何意外的计时事件。

    -Manish