请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我的客户正在开发三相全桥逆变器。 他希望更改每个相位的频率。
下面的波形是他想要实现的波形。


我已附上 PWM 配置的源代码。
它由 EPWM1 (主器件)/EPWM2~EPMW6 (从器件)组成、并将三相 PWM 波形设置为120度相位、如 上图所示
三相由 PWM1/2、3/4和5/6对组成。
e2e.ti.com/.../PWM_5F00_change.txt
当从器件频率更改为小于主器件时、不会输出 PWM。
我可以就此问题获得任何建议吗?
我能否获得一些与三相全桥逆变器相关的示例?