This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:刻录问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008067/tms320f28234-burning-problem

器件型号:TMS320F28234

大家好、

我收到了客户的问题。

TMS320F28234芯片可通过 SDFlash 版本 V1.65.00通过串行端口 COM1-COM4下载、将串行端口编号更改为 COM5-COM8时、无法连接芯片。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    他们可以尝试以下方法:

    1) 1)重新启动 SDFlash

    2) 2)尝试检查 COM 端口驱动程序是否有任何更新并安装它们。

    请注意、Spectrum Digital 不再支持 SDFlash。  我建议移至 Codeskin 的 C2Prog 工具。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的信息。
    我已经下载了软件 C2 Prog、版本为 v1.8.11.7。
    但是、在对 DSP 28234进行编程时、会出现以下信息。



    附注:附件是演示软件文件、供参考。

    e2e.ti.com/.../demo.7z

    请帮帮我。谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    我们能否确保按照下表为 SCI 引导设置引导引脚?

    最棒的

    Matthew