This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:SDFM 时序要求。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006672/tms320f28384s-sdfm-timing-requirements

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

根据数据表、SDFM 异步模式的最小数据建立时间(tsu)为1 x tc (PLLRAWCLK)+ 5ns。 如果 PLLRAWCLK 为200MHz、则最短设置时间为10ns、对吧?

但在 F2837xS/D 数据表中、SDFM 异步最小设置时间为5ns、这两个器件之间存在这种差异的原因是什么?

另一个问题是、我们没有列出 SDFM 3采样窗口模式的时序要求、我们可以在哪里找到这些信息?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    在 F28384D 中、最大 PLLRAWCLK 频率= 400MHz。 这对应于 tc (PLLRAWCLK)= 2.5ns

    因此、1 x tc (PLLRAWCLK)+ 5ns = 2.5ns + 5ns = 7.5ns

    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006672/tms320f28384s-sdfm-timing-requirements "]但在 F2837xS/D 数据表中、SDFM 异步最短设置时间为5ns、这两种器件之间存在这种差异的原因是什么?[/quot]

    在 F28384D 器件中、我们在 SDFM 模块中添加了一个新特性"输入鉴定"电路。 这会使相对于 PLLRAWCLK 的 SD-CLK 和 SD 数据同步。 这就是我们有额外 tc (PLLRAWCLK)要求的原因。

    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006672/tms320f28384s-sdfm-timing-requirements "]另一个问题是我们没有列出 SDFM 3样本窗口模式的时序要求,我们在哪里可以找到这些信息?

    在 F28384D 器件中、我们不希望客户在 SDFM 引脚上使用3个样本的二进制代码、并在 SDFM 模块中使用"输入鉴定"电路。 请确保与 PLLRAWCLK 同步 SD-CLK/SD-数据、并确保 SDFM 引脚的 GPIO 异步选项。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    您提到了 确保相对于 PLLRAWCLK 同步 SD-CLK/SD 数据。

    我不明白这一点、我应该怎么做?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 F2838x 器件中、这应该是 SDFM GPIO 引脚配置:

    1) 1) SD-Cx 和 SD-Dx 引脚应配置为 GPIO_异 步模式。

    2) 2) SDFM 模块内部、您需要确保 SD-CX/SD-Dx 相对于 PLLRAWCLK 同步。 具有以下配置。

    SDCTLPARMx.SDDATASHNC=1

    SDCTLPARMx.SDCLKSYNC=1  

    此致、

    曼诺伊