This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:为什么在使用内部基准时 ADC 增益误差比在使用外部基准时明显更大?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1006459/tms320f280049-why-adc-gain-error-marked-greater-while-using-internal-reference-than-that-while-using-external-reference

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:OPA320、 REF3030

在–45至45 LSB 范围内使用内部基准时的增益误差

在–5至5LSB 范围内使用外部基准时的增益误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在内部基准中、增益误差包括 片上带隙基准电压的不准确度(在温度、电压和过程变化范围内)。

    在外部基准中、不包含电压基准中的误差(因为它是片外且未知的)。  您需要在+/-5 LSB 之上的外部源中包含任何不精确度。  

    例如、如果您使用 REF3030来提供由 OPA320缓冲的外部基准电压、该基准电压在-40°C 至125°C 的整个温度范围内运行、那么增益误差将大约为:

    • REF3030 0.2%初始精度= 8 LSB
    • REF3030 75ppm 最大温度漂移*(125C - 25C)= 0.75%= 30 LSB
    • OPA320 Vos = 150uV = 0.2 LSB
    • ADC 外部增益误差= 5LSB
    • 总体增益误差= sqrt (8^2 + 30^2 + 0.2^2 + 5^2)= 31.5 LSB

    这仍然优于内部基准增益误差(但外部 IC 具有一些成本和电路板面积用途、因此某些应用将使用内部基准)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!

    感谢您的回复!