请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:OPA320、 REF3030
在–45至45 LSB 范围内使用内部基准时的增益误差
在–5至5LSB 范围内使用外部基准时的增益误差
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在–45至45 LSB 范围内使用内部基准时的增益误差
在–5至5LSB 范围内使用外部基准时的增益误差
尊敬的 Arthur:
在内部基准中、增益误差包括 片上带隙基准电压的不准确度(在温度、电压和过程变化范围内)。
在外部基准中、不包含电压基准中的误差(因为它是片外且未知的)。 您需要在+/-5 LSB 之上的外部源中包含任何不精确度。
例如、如果您使用 REF3030来提供由 OPA320缓冲的外部基准电压、该基准电压在-40°C 至125°C 的整个温度范围内运行、那么增益误差将大约为:
这仍然优于内部基准增益误差(但外部 IC 具有一些成本和电路板面积用途、因此某些应用将使用内部基准)。