This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 CM 内核中的 GPIO 中断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137540/tms320f28388d-interrupt-using-gpio-in-cm-core

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用 TMS320F28388D 进行开发。

我想根据 GPIO 高电平使用中断、例如 CM 内核中的"CPU1、2上的 XINT"。

如果您能提供上述示例(如果具体说明)、那将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gouki、

    我们的专家将在今天再次讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gouki、

      目前、我们没有这样的示例。 我将要求提出这样一个例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ono-San、

       我注意到,你在把决议标为"已解决"后拒绝了该决议。 我想知道这是否是错误的。 无论如何、我已经向我们的软件团队解决了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh。

    谢谢你。
    我只是犯了一个错误,把它留在解决状态,等待回应。

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ono-San、

      如前所述、我已与我们的软件团队讨论过这一点。 他们将评估申请并做出决定。 如果他们确实决定创建一个示例、它将显示在 C2000ware 的下一个版本中、这可能需要几个月的时间。 我无法立即为您提供"解决方案"。 我们现在可以关闭帖子。 我会提醒自己跟进我们的软件团队。 请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh。
    感谢您的回答。

    明白。
    如果 S/W 与您联系以了解是否可以进行此操作、您是否可以在此处包含此功能?

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ono-San、

       如果决定将其包括在内、则它将是下一个 C2000ware 版本的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ono-San、

    我得到如下确认:

    对于从 CM 控制 GPIO、CM 侧有一个 LED 闪烁示例 (C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\led)。  CM 仅控制 GPIO 数据寄存器;MUX 和其他 GPIO 控制设置仅可通过 CPU1进行配置。  

    在 GPIO 中断上、它不能作为 CM 侧的中断源。 一个选项是在 C28x 上配置中断并触发 IPC 中断到 CM。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haresh。

    由于 CM 内核无法接收 GPIO 中断、这是否意味着 C28内核将使用 XINT 来接收 GPIO 中断、然后实施 IPC 来向 CM 内核发送中断?

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。