主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我正在使用 TMS320F28388D 进行开发。
我想根据 GPIO 高电平使用中断、例如 CM 内核中的"CPU1、2上的 XINT"。
如果您能提供上述示例(如果具体说明)、那将会有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TMS320F28388D 进行开发。
我想根据 GPIO 高电平使用中断、例如 CM 内核中的"CPU1、2上的 XINT"。
如果您能提供上述示例(如果具体说明)、那将会有所帮助。
Ono-San、
我得到如下确认:
对于从 CM 控制 GPIO、CM 侧有一个 LED 闪烁示例 (C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_cm\led)。 CM 仅控制 GPIO 数据寄存器;MUX 和其他 GPIO 控制设置仅可通过 CPU1进行配置。
在 GPIO 中断上、它不能作为 CM 侧的中断源。 一个选项是在 C28x 上配置中断并触发 IPC 中断到 CM。
我希望这能回答你的问题。