This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:自动波特功能不起作用

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996830/tms320f28335-auto-baud-function-doesn-t-work

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSPREX28335controlSUITEC2000WARE

我正在使用"TMDSPREX28335 C2000外设学习套件"、但自动波特功能不起作用。
您可以进行正常的串行响应、但即使以串行方式发送"A"、也没有响应。

执行所连接光盘的 Lab15_1时出现上述问题。
该软件与提供的"Lab15.c"相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    感谢您访问 E2E 论坛。  在 SCI 引导配置中为 PREX 电路板通电后、是否可以在器件管理器中验证该电路板的 COM 通道?  我想确保 Windows 正在检测、并且我们 在您正在使用的任何 Hyperterm 类型程序中使用正确的 COM 端口。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 J3并配置 SCI 引导后、我检查了 COM 端口设置。
    如所附图像所示、设置如手册中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    我还在研究这一点、了解引导 ROM 源。  我应该能够在 Tomm US Time 之前提供更新。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    作为参考、我的代码如下所示。
    此代码的目的是使用 SCIboot 启动二进制计数器。

    #include "DSP2833x_Device.h"
    
    // Prototype statements for functions found within this file.
    extern void InitSysCtrl(void);
    extern void InitPieCtrl(void);
    extern void InitPieVectTable(void);
    extern void InitCpuTimers(void);
    extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float);
    
    
    // Prototype statements for functions found within this file.
    void Gpio_select(void);
    interrupt void cpu_timer0_isr(void);
    
    //###########################################################################
    //						main code									
    //###########################################################################
    void main(void)
    {
    	int counter=0;		// binary counter for digital output
    
    	InitSysCtrl();	 	// Basic Core Initialization
    
    	EALLOW;
       	SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;	// Re-enable the watchdog 
       	EDIS;			// 0x00AF  to NOT disable the Watchdog, Prescaler = 64
    
    	DINT;				// Disable all interrupts
    	
    	Gpio_select();		// GPIO9, GPIO11, GPIO34 and GPIO49 as output
    					    // to 4 LEDs at Peripheral Explorer)
    
    	InitPieCtrl();		// basic setup of PIE table; from DSP2833x_PieCtrl.c
    	
    	InitPieVectTable();	// default ISR's in PIE
    
    	EALLOW;
    	PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
    	EDIS;
    
    	InitCpuTimers();	// basic setup CPU Timer0, 1 and 2
    
    	ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100000);
    
    	PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
    
    	IER |=1;
    
    	EINT;
    	ERTM;
    
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;
    
    	while(1)
    	{   
    		while(CpuTimer0.InterruptCount < 10)
    		{
    			EALLOW;
    			SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // service WD #1
    			EDIS;
    		}
    		CpuTimer0.InterruptCount = 0;
    
      		counter++;
    		// if bit 0 of counter = 1, set GPIO9 to 1
    		if ( counter & 0x00000001 )
    		{
                GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1;
    		}
    		// if bit 1 of counter = 1, set GPIO11 to 1 
    		if ( counter & 0x00000002 )
    		{
                GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1;
    		}
    		// if bit 2 of counter = 1, set GPIO34 to 1
    		if ( counter & 0x00000004 )
    		{
                GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;
    		}
    		// if bit 3 of counter = 1, set GPIO49 to 1 
    		if ( counter & 0x00000008 )
    		{
                GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1;
    		}
    		
    	}
    } 
    
    void Gpio_select(void)
    {
    	EALLOW;
    	GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;		// GPIO15 ... GPIO0 = General Puropse I/O
    	GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;		// GPIO31 ... GPIO16 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;		// GPIO47 ... GPIO32 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;		// GPIO63 ... GPIO48 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;		// GPIO79 ... GPIO64 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;		// GPIO87 ... GPIO80 = General Purpose I/O
    	 
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0;
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;	// peripheral explorer: LED LD1 at GPIO9
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;	// peripheral explorer: LED LD2 at GPIO11
    
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;		// GPIO63-32 as inputs
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;	// peripheral explorer: LED LD3 at GPIO34
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1; // peripheral explorer: LED LD4 at GPIO49
    
    	GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;		// GPIO87-64 as inputs
    	EDIS;
    }   
    
    interrupt void cpu_timer0_isr(void)
    {
    	CpuTimer0.InterruptCount++;
    	EALLOW;
    	SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;	// service WD #2
    	EDIS;
    
    	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    }
    
    //===========================================================================
    // End of SourceCode.
    //===========================================================================
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    我想在 J12上使用 TX/RX 时可能会有一些竞争。  

    原因是 J12上的 TX/RX 来自控制卡的信号"ISO-TX/RX"。  这些是通过控制卡上的隔离器/缓冲器发送的 GPIO28 (SCIARX)/GPIO29 (SCIATX)。  但是、GPIO28/29也会直接转至另一个位置的非缓冲控制卡接头。

    在 PREX 电路板上、这些信号的非缓冲版本进入宏"m1"、即 FTDI 串行->USB 器件。   FTDI 被编程为仿真:

    1)通过 USB 连接到 PC 的 XDS100v2调试探针

    2) USB 转 UART 连接到 GPIO28/29。

    因此、当我们插入 USB 进行调试时、我们也启用了该反向通道。  由于此连接已存在、因此没有理由将 J12连接到 PC。  如果我们连接到 J12以及常规 USB、我们可能会从 PC 上双驱动 GPIO28/29。

    您能否确认是否将 J12保持未连接状态、如果您可以看到回声器示例工作正常、则只确认与 PC 的 USB 连接?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    很抱歉、我无法理解以下对策、因此请告诉我。

    >>您能否确认您是否将 J12保持未连接状态、如果您可以看到回声器示例工作正常、只确认与 PC 的 USB 连接?

    断开 J12是否意味着您无需连接引脚?
    当我断开 J12的引脚连接并使用示波器检查 TX 和 RX 引脚时、传输和接收都没有响应。
    请指出是否存在任何误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    是的、将 J12保持未连接状态;但仍保持 PC 与 PREX 板之间的 USB 连接。  根据原理图、来自 C2000的 SCI 应通过该路径连接到主机 PC。  我假设您对 CCS 和 UART 通信都使用相同的 PC/主机。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    好的、在这种情况下、我是否需要从当前软件中更改任何 GPIO 设置?

    到目前为止、即使 J12未连接、也没有响应。

    #include "DSP2833x_Device.h"
    
    // Prototype statements for functions found within this file.
    extern void InitSysCtrl(void);
    extern void InitPieCtrl(void);
    extern void InitPieVectTable(void);
    extern void InitCpuTimers(void);
    extern void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *, float, float);
    
    
    // Prototype statements for functions found within this file.
    void Gpio_select(void);
    interrupt void cpu_timer0_isr(void);
    
    //###########################################################################
    //						main code									
    //###########################################################################
    void main(void)
    {
    	int counter=0;		// binary counter for digital output
    
    	InitSysCtrl();	 	// Basic Core Initialization
    
    	EALLOW;
       	SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;	// Re-enable the watchdog 
       	EDIS;			// 0x00AF  to NOT disable the Watchdog, Prescaler = 64
    
    	DINT;				// Disable all interrupts
    	
    	Gpio_select();		// GPIO9, GPIO11, GPIO34 and GPIO49 as output
    					    // to 4 LEDs at Peripheral Explorer)
    
    	InitPieCtrl();		// basic setup of PIE table; from DSP2833x_PieCtrl.c
    	
    	InitPieVectTable();	// default ISR's in PIE
    
    	EALLOW;
    	PieVectTable.TINT0 = &cpu_timer0_isr;
    	EDIS;
    
    	InitCpuTimers();	// basic setup CPU Timer0, 1 and 2
    
    	ConfigCpuTimer(&CpuTimer0,150,100000);
    
    	PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
    
    	IER |=1;
    
    	EINT;
    	ERTM;
    
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;
    
    	while(1)
    	{   
    		while(CpuTimer0.InterruptCount < 10)
    		{
    			EALLOW;
    			SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55; // service WD #1
    			EDIS;
    		}
    		CpuTimer0.InterruptCount = 0;
    
      		counter++;
    		// if bit 0 of counter = 1, set GPIO9 to 1
    		if ( counter & 0x00000001 )
    		{
                GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO9 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO9 = 1;
    		}
    		// if bit 1 of counter = 1, set GPIO11 to 1 
    		if ( counter & 0x00000002 )
    		{
                GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO11 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO11 = 1;
    		}
    		// if bit 2 of counter = 1, set GPIO34 to 1
    		if ( counter & 0x00000004 )
    		{
                GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO34 = 1;
    		}
    		// if bit 3 of counter = 1, set GPIO49 to 1 
    		if ( counter & 0x00000008 )
    		{
                GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO49 = 1;
            }
            else
            {
                GpioDataRegs.GPBCLEAR.bit.GPIO49 = 1;
    		}
    		
    	}
    } 
    
    void Gpio_select(void)
    {
    	EALLOW;
    	GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;		// GPIO15 ... GPIO0 = General Puropse I/O
    	GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;		// GPIO31 ... GPIO16 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;		// GPIO47 ... GPIO32 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPBMUX2.all = 0;		// GPIO63 ... GPIO48 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPCMUX1.all = 0;		// GPIO79 ... GPIO64 = General Purpose I/O
    	GpioCtrlRegs.GPCMUX2.all = 0;		// GPIO87 ... GPIO80 = General Purpose I/O
    	 
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.all = 0;
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9 = 1;	// peripheral explorer: LED LD1 at GPIO9
    	GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11 = 1;	// peripheral explorer: LED LD2 at GPIO11
    
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.all = 0;		// GPIO63-32 as inputs
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;	// peripheral explorer: LED LD3 at GPIO34
    	GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO49 = 1; // peripheral explorer: LED LD4 at GPIO49
    
    	GpioCtrlRegs.GPCDIR.all = 0;		// GPIO87-64 as inputs
    	EDIS;
    }   
    
    interrupt void cpu_timer0_isr(void)
    {
    	CpuTimer0.InterruptCount++;
    	EALLOW;
    	SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;	// service WD #2
    	EDIS;
    
    	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
    }
    
    //===========================================================================
    // End of SourceCode.
    //===========================================================================
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    您能否从代码中确认您打算将 GPIO9和 GPIO11用作 UART 的 TX/RX?  在这些通道上有一个针对 SCIB 的多路复用器选择。  

    但是、查看控制卡原理图和 PREX 原理图、我认为 GPIO28/29 (SCIATX/RX)上的 M1宏或 SCI 引脚接头(PREX 上的 J12)

    带有 SCIA 的 GPIO28/29是 C2000Ware/controlSUITE 中的自动波特率示例默认使用的内容。

    如果您要使用 SCIB (或使用 GPIO 位拆裂来模拟 SCI)、我们需要考虑 GPIO9和 GPIO11。  这些引脚分别作为 ePWM5B/ePWM6B 提供给 J5或 J7。

    很抱歉、我的器件在这里造成了混淆、但如果您能弄清楚您希望使用的 GPIO 引脚和 GPIO 模块、我认为这将有助于我了解最终目标。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    GPIO9/11被计划用于 LED 照明。 就是这样
    "GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO9"和"GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11"处于输出中置位该位的状态。

    我打算使用 GPIO28/29作为 SCIA、但我认为我要实现的目标是由 SCI 引导、因此如果 SCIB 能够实现、SCIB 没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    感谢您的详细介绍、我现在更清楚地理解了。  对于 SCI 引导、我们仅锁定到 SCIA 中、因此我们将坚持进行调试。

    如果您只将唯一的 USB 连接器插入 PREX 板(将用作 XDS100和 UART 与 PC 的连接)、您能否在此处运行 C2000Ware 中的回声卡示例  

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\F2833x\examples\sci_echoback

    这将以9600波特运行、我们应该能够看到字符从 C2000回显到终端。

    在调试自动波特引导加载程序之前、我希望确保我们能够与该路径正确通信。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattew

    我尝试运行了 sci_echoback。
    由于电路板和 PC 通过端口4上的 USB 进行连接、因此我使用 Hercules 监控端口4、但没有响应。

    我尝试使用 CCS 验证操作
    我被困在下面的 while 语句循环中。

    "Example_2833xSci_Echoback.c"行189
    >> while (SciaRegs.scIFF RX.bit.RXFFST! = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    我不确定次级通道为什么不会枚举为 UART、因为我们看不到该通道、我们可以尝试使用引脚接头 J12将它们直接连接到 PC。  由于 PREX 上有一个内联隔离器、我认为我们不必担心 TTL (PC)与 CMOS (MCU)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    我明白我不必担心。
    很抱歉、但我不知道现在该试什么。

    在断开 TX/RX 引脚的情况下执行"sci_echoback"应该检查什么?
    目前、第189行上的 while 环路仍然卡滞。

    很抱歉、我没有理解、因为我没有太多经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    我再次查看了原理图、您能否确认您在 J4上放置跳线、如附件中所示?  将 Rx 信号连接到 M1时需要使用该电压。  如果您放置 J4、请尝试查看 Windows 硬件管理器是否通过 USB 连接检测到 UART、就像我们之前所说的那样。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到现在、我没有使 J4跳转。
    我按照指示跳过 J4并再次运行 Echoback.c。 但结果是相同的(XRDY = 1时、我卡在 while 环路中)

    是否可以在连接的设备管理器屏幕上确认 UART 检测? 我不确定如何说我已连接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    感谢您提供此图像、PC 仍然看不到 COM 端口。  我认为这是 FTDI 器件编程为 XDS100v1时出现的问题。

    我附加了一个 ZIP 文件、其中包含编程器应用"MPROG"以及一个添加 UART 反向通道的新文件。  请摘录并按照以下说明操作:

    将 PREX 板插入 PC 并通电

    运行 MPROG.exe 应用程序

    1)单击"打开文件夹图标"并选择与 MPROG.exe 位于同一控制器中的 F28335_CC_XDS100wUART.EPT

    2)点击"Erase all existing devices"按钮

    3)单击"Program All Existing device"按钮

    4)您应该注意与下图“编程序列号...”相同的对话框。

    5)对 PREX 板进行下电上电

    -您现在应该在 HW Device Manager、XDS100 Class USB Serial Port (COM##)中检测到 COM 端口

    最棒的

    Matthewe2e.ti.com/.../XDS100v1_5F00_wUART.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    感谢您提供详细的步骤。
    MProg.exe 已执行。
    "已编程序列号..." 与 Matthew 先生的不匹配、这是个问题吗?

    当我检查设备管理器时、显示与上一个不同。 这可以让我进入下一步吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    如果序列号不同、这不是问题、这是可以的。  是的、请尝试使用 COM6并查看这是否会通过 UART 进行通信。

    如果这不起作用、请查看此帖子、了解对错误驱动程序的潜在修复。  https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/522774/xds100v1-and-xds100v2-driver-problem 

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    我尝试使用 COM6再次发送"A"、但没有响应。
    此外、我尝试运行"example_2833xSci_Echoback.c"、但它像以前一样卡在第189行的 while 环路中。
    >> while (SciaRegs.scIFF RX.bit.RXFFST! = 1)

    我尝试安装建议的522774案例中的驱动程序、但从上述情况来看没有进展。

    我有什么问题吗?
    此外、如果您有任何应提供的信息、请告知我们。



    很抱歉我花了很多时间。
    请帮我更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    是的、由于某种原因、主机 PC 无法识别 FTDI 器件上的 UART 通道。  我假设这仍然是某些驱动程序问题导致的、但通过 E2E 进行调试可能很困难。

    让我们移除 J4并尝试将单引脚接头与 PREX 板底部的 TX/V33/GND/RX 配合使用。  您是否能够将这些 TX/RX/GND 信号手动连接到 PC 上的 DB9接头?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    我是否应该像原来那样通过 USB 连接将单个引脚接头连接到 PC?
    我已连接并再次发送、但没有响应。

    该端口在设备管理器中新显示为 COM5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、
    您是否可以拍摄到与针座的连接以及与 PC 的电缆/连接的图片?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会附上一张照片。

    第一个是与电路板的连接、
    第二部分是与 ELECOM 连接器的连接。

    ELECOM 的连接器通过 USB 端子连接到 PC。

    对于其他硬件、J3上安装了一根跳线以启用自动波特功能。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    是否可以尝试 C2000Ware/controlSUITE 中的 SCI_Echoback 示例?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我安装了 controlSUITE、但我没有使用它、因此我不知道如何使用它。 。 。

    我应该从此屏幕执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    如果您向下导航器件树、您应该会找到 F28335、然后是示例文件夹、其中包含 echoback 示例。

    另一个想法是、您能否尝试将绿色跳线移动到 DB9上黄色导线的另一侧?  诚然、我经常会混淆信号路由、但我想确保问题不是 C2000 TX 信号(PC RX)不在错误的引脚上。  C2000 RX/PC TX 是中间引脚、因此无法将其转置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    找到了示例文件、谢谢。
    当我运行时、我无法从线路126上的 while 环路中退出。 (XRDY 继续处于"1"状态。)
    这有什么问题?

    此外、正如建议的那样、我换用了绿色和黄色线以防万一、但没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    抱歉我推迟结束这一个会议。  我将询问 TI 的一些其他人、他们是否曾看到过这种行为以及任何可能的原因。  将在明天尝试回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enomoto、

    我前面讲过其他一些、您能否验证 controlCARD 上的开关 SW1是否"打开" 、显然 SCI Rx 路径有一个额外的使能端。  我们仍需要像在最后几封电子邮件中一样使用4引脚接头。

    我们还可以尝试在此 链接的 SCI 通道上引导加载另一个工具、称为 C2PROG。  这将从公式中删除 CCS 或加载回声类型程序。

    最棒的

    Matthew