主题中讨论的其他器件:SFRA、 BOOSTXL-DRV8301、 DRV8301
大家好、
应用报告 SPRACO3中介绍的"在单个 C2000 MCU 上使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机控制"设计出现问题。 我将 Launchpad 28379D 与两个 BoostXL-DRV8301逆变器配合使用。 我知道该应用报告使用了3PhGanInv、我们将很快切换。 就我所能知、重要信号位于相同的引脚上(ADC、PWM、ENABLE)。
我可以在调试模式下获取 isrTicker 变量计数。 但是、我无法生成正确的图形、因为设置 enableFlag 后立即将标志"tripFlagDMC"设置为1、表示过流。 请注意、逆变器没有连接负载、因此没有相电流。 然而、高电平 I 设置电流限制变量(即使高达100A)、过流状态仍会显示。 在另一篇文章中、我看到有人提到与此问题相关的溢出。
我知道两个逆变器之间的电压和电流感应电路中的增益不同、但我仍然无法找出问题。
我们非常感谢您的任何帮助。