This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/997187/tms320f28075-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我使用 XDS110 USB 调试探针处理程序部分 TMS320F28075。

出现两个问题、导致我无法继续

i)使用 Uniflash 版本3.4/4.0/4.1/6.0进行编程时遇到相同的错误

ii)尝试使用 CCS 进行测试连接、发现 XDS110在选择中不存在

其他信息、我有一个旧的编程器、Elprotronic FlashPro2000、即插即用可以通过、因此可以确认我的设置/连接和电源、一切都没有问题。

急需帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    您的安装似乎在某种程度上缺少驱动程序。  您是否在 CCS 中检查了更新并安装了任何最新的更新?  希望您使用的是最新的 CCS 10.x 版本。

    您是否在 CCS 安装目录中看到以下文件夹?  

    ccsxxxx\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110

    在 Uniflash 安装目录中、是否有以下文件夹?

    uniflash_6.2.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\con\uscif\xds110

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个版本都可用、 我使用的是最新的 Uniflash 6.0.0和 CCS6

    是可用- ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110

    是可用-  uniflash_6.0.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\con\uscif\xds110

    此外、我还将下载并安装 CCS10、请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    好的、请告诉我 CCSv10是如何实现的。

    我建议您查看 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/729543/faq-product-change-notice-pcn-20180523001-1-and-pcn-20200115000-2-for-tms320f2837x-and-tms320f2807x-devices 

    建议的最低 CCS 版本为 CCSv9.x  无论如何、您都将尝试使用 CCSv10.x

    同时、我将与我们的 CCS 团队核实为什么不为您显示。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 CCS10、有选择、当我单击验证时、我在扫描 JTAG chain.e2e.ti.com/.../CCS_5F00_Fail.txt 上失败

    我正在使用外部 JTAG 工具、能够扫描和检测 JTAG 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    您说您能够通过 FlashPro 进行编程。  那么、您是否已经在闪存中编程了某个内容?  此外、您是否使用了 FlashPro 的 JTAG 选项或 SCI 选项?

    如何配置引导模式引脚?  希望您在等待启动时尝试它。

    谢谢、此致、
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我正在使用 JTAG-FAST 接口进行编程、而不是 SCI-Boot、这是您问的问题吗?

    我只是检查连接、GPIO84和 GPIO72现在设置为高电平、所以应该是 Get Mode、我是否需要更改为等待引导模式?

    但根据数据表、无需考虑 GPIO84/72的 EMU 引导模式、因此是否与当前编程部分相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    感谢您的澄清。

    请尝试使用引导 GPIO 引脚等待引导模式、并让我知道它是否起作用。  它有助于仿真器与器件建立稳定的连接。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    尝试将 GPIO84连接到 GND、导致 Uniflash 和 CCS 获得相同的故障(测试连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    这不是闪存编程器(Uniflash 或 CCS 插件)问题。  与器件的连接不成功(因此闪存编程器甚至没有开始运行)。   

    这似乎是您的电路板或仿真器硬件问题。

    尝试通过更改器件、仿真器和电路板(可能您可以尝试使用 TI 控制卡)来隔离问题、并查看问题的发生方式。

    以下是一个具有类似错误的线程、可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../faq-ccs-launchxl-f280049c-advisement-emupack-8-0-903-4-incompatible-with-launchxl-f280049c

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我们只需尝试相同的设置、程序、没有任何问题、但 XDS510已经过时、因此我们购买了 XDS110。

    今天尝试两个装置 XDS110时出现相同错误、请确认 XDS110是否无法执行程序、或需要任何其他设置/设置?

    此外、我将获得序列号0

    是否可以使用全0的序列号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    XDS110可与 F28075搭配使用。  我们广泛使用了它。

    请看一下这篇文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/925801/ccs-tms320f28075-xds110-programming-error-sc_err_path_broken 

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板设计连接器如下所示、设计用于调试器、我使用的是20引脚 TI 14引脚提供的适配器、因此所有连接都没问题。

    TRST 下拉电阻器产品设计人员应为正确的电阻器。  

    相反、正如我提到的 XDS510、即插即用没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:殷生

    我将请我们的 JTAG 专家来看看这一点。  请在下周初回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以移除 TRSTn (R396)上的 PD 并查看是否允许 XDS110进行连接?  我发现 XDS110的驱动强度不如旧款仿真器强、因此如果 TRSTn 上的 PD 较强、则可能会在驱动时出现一些问题。

    如果可以、我建议在 TRSTn 上尝试10k PD、看看是否允许连接。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    更改为10k 后、JTAG 和编程现在可以传递。

    供参考、为了不改变我们的产品电阻、我在 TRST 上添加了100欧姆的上拉电阻器、使 R396上的电压保持为2.15k、现在也可以通过。

    感谢 Matthew 和 Vamsi 帮助我解决问题。

    非常感谢!!!