主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我尝试在 c2000ware 中调试 FSI 示例,但当我加载 了软件项目并 对其进行编译时 , 下面的错误无法解决,请帮我,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试在 c2000ware 中调试 FSI 示例,但当我加载 了软件项目并 对其进行编译时 , 下面的错误无法解决,请帮我,谢谢!

//########################################################################################################################
//
//文件:device.c
//
//标题:示例的器件设置。
//
//########################################################################################################################
//$TI 发行版:F28004x 支持库 v1.07.00.00 $
//$Release Date:Sun Sep 29 07:29:19 CDT 2019 $
//版权所有:
//版权所有(C) 2019德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
//
//以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无
//如果满足以下条件,则允许进行修改
//满足:
//
//重新分发源代码必须保留上述版权
//注意、此条件列表和以下免责声明。
//
//二进制形式的重新分发必须复制上述版权
//注意、中的条件列表和以下免责声明
//随提供的文档和/或其他材料
//分布。
//
//德州仪器公司的名称和的名称都不是
//其贡献者可用于认可或推广衍生产品
//未经特定的事先书面许可,从该软件下载。
//
//本软件由版权所有者和作者提供
//“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括
//限于对适销性和适用性的暗示保证
//一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得
//所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、
//特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)
//仅限于采购替代货物或服务;
//数据或利润;或业务中断)
//责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
//(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生
//此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。
//$
//########################################################################################################################
//
//包含的文件
//
#include "device.h"
#include "driverlib.h"
#ifdef __cplusplus
使用 std::memcpy;
#endif
define PASS 0
#define 失败1.
uint32_t example_PassCount = 0;
uint32_t example_fail=0;
//
//
//函数来初始化器件。 主要将系统控制初始化为
//通过禁用看门狗、设置 SYSCLKOUT 频率、
和启用外设的时钟。
//
//
void Device_init (void)
{
//
//禁用看门狗
//
sysctl_disableWatchdog();
#ifdef _flash
//
//将时间关键代码和闪存设置代码复制到 RAM。 这包括
//以下函数:InitFlash();
//
// RamfuncsLoadStart、RamfuncsLoadSize 和 RamfuncsRunStart 符号
//由链接器创建。 请参阅器件.cmd 文件。
//
memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
#endif
//
//设置 PLL 控制和时钟分频器
//
SYSCTL_setclock (device_setClock_CFG);
//
//确保将 LSPCLK 分频器设置为默认值(4分频)
//
SYSCTL_setLowSpeedClock (SYSCTL_LSPCLK_PRESALE_4);
//
//这些断言将检查中针对时钟速率的#defines
// device.h 与已配置的实际速率匹配。 如果有的话
//不匹配,请检查 DEVICE_SYSCLK_FREQ 和的计算结果
// DEVICE_LSPCLK_FREQ 是精确的。 一些示例不会执行为
//如果这些不正确则为预期值。
//
assert (SYSCTL_getClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)== DEVICE_SYSCLK_FREQ);
assert (SYSCTL_getLowSpeedClock (DEVICE_OSCSRC_FREQ)== DEVICE_LSPCLK_FREQ);
//
//调用闪存初始化以设置闪存等待状态。 此函数必须执行的操作
//驻留在 RAM 中。
//
Flash_initModule (FLASH0CTRL_base、FLASH0ECC_BASE、DEVICE_FLASH_WAITSTATES);
//
//打开所有外设
//
device_enableAllPeripheral();
}
//
//
//函数打开所有外设、支持对进行读取和写入
//外设的寄存器。
//
//请注意,要降低功耗,应禁用未使用的外设。
//
//
void Device_enableAllPeripherals (空)
{
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CLA1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_DMA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_TIMER0);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_Timer1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TIMER2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_HRPWM);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TBCLKSYNC);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM3);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM4);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM5);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM6);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EPWM7);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_EPWM8);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP3);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_ECAP4);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP5);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP6);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ECAP7);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EQEP1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_EQEP2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_SD1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_SCIA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_SCIB);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_SPIA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_SPIB);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_I2CA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CANA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CANB);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ADCA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ADCB);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_ADCC);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS3);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS4);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS5);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS6);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CMPSS7);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA3);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA4);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA5);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA6);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PGA7);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_DACA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_DACB);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_Lina);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_PMBUSA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_FSITXA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_FSIRXA);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CLB1);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CLB2);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CLB3);
SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_CLB4);
}
//
//
//功能可禁用 GPIO 上的引脚锁定和启用上拉。
//
//
void Device_initGPIO (void)
{
//
//禁用引脚锁定。
//
GPIO_unlockPortConfig (GPIO_PORT_A、0xFFFFFFFF);
GPIO_unlockPortConfig (GPIO_PORT_B、0xFFFFFFFF);
GPIO_unlockPortConfig (GPIO_PORT_H、0xFFFFFFFF);
}
//
//
//违反断言时要调用的错误处理函数
//
//
void __error__(字符*filename,uint32_t 行)
{
//
//断言条件被计算为 false。 您可以使用文件名和
//行参数来确定出现了什么问题。
//
ESTOP0;
}