This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:有关两个 SDRAM 实现的查询

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995557/tms320f28375d-inquiry-about-two-sdram-implementation

器件型号:TMS320F28375D

大家好、

我们的客户使用 TMS320F28375D/SDRAM 开发了电流模型(IS42S16320F-7TLI:8M x 16 x 4组、16位总线)。 对于下一个系统、客户计划使用 TMS320F28375D/两个 SDRAM (IS42S16320F-7TLI:8M x 16 x 4组、32位总线)进行开发、如所附文件(e2e.ti.com/.../Two_5F00_SDRAM_5F00_Implementation.zip)。 因此、客户询问是否可以将一个32位总线 EMIF 与两个 SDRAM 配合使用。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

如果 TI 不能推荐这个 EMIF 连接、我们能不能有专家建议客户应该如何执行两个 SDRAM、请?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    作为一个概念、这个连接应该起作用。 无论如何、我会与我的同事确认是否还有其他需要注意的警告、然后再联系您

    此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen San

    是否有任何其他需要您注意的警告?

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎/佐藤

    您建议的方案应该有效。

    此致、
    Praveen