Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375D 大家好、
我们的客户使用 TMS320F28375D/SDRAM 开发了电流模型(IS42S16320F-7TLI:8M x 16 x 4组、16位总线)。 对于下一个系统、客户计划使用 TMS320F28375D/两个 SDRAM (IS42S16320F-7TLI:8M x 16 x 4组、32位总线)进行开发、如所附文件(e2e.ti.com/.../Two_5F00_SDRAM_5F00_Implementation.zip)。 因此、客户询问是否可以将一个32位总线 EMIF 与两个 SDRAM 配合使用。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?
如果 TI 不能推荐这个 EMIF 连接、我们能不能有专家建议客户应该如何执行两个 SDRAM、请?
此致、
宫崎