尊敬的团队:
我的客户询问 F28388D 或任何其他 DSP 是否可以用于 EEPROM (编程) CPLD 固件、它还可以用于执行 SCI 模式 EEPROM (编程)? 或者、我们可以说任何具有 CLB 功能的 DSP 都可以做到这一点? 如果具有 CLB 的 F28388可以实现此功能、如何实现此功能? 如果 F28388D 无法实现该功能、您是否有任何建议的 DSP 来实现此功能?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户询问 F28388D 或任何其他 DSP 是否可以用于 EEPROM (编程) CPLD 固件、它还可以用于执行 SCI 模式 EEPROM (编程)? 或者、我们可以说任何具有 CLB 功能的 DSP 都可以做到这一点? 如果具有 CLB 的 F28388可以实现此功能、如何实现此功能? 如果 F28388D 无法实现该功能、您是否有任何建议的 DSP 来实现此功能?
谢谢!
迪伦
您好!
EEPROM 的这种编程能否通过 SCI 接口完成? 这里的具体要求是什么?
对于 CLB、该模块具有一组逻辑门、状态机和计数器块等 您可以在此处查看详细信息。
https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#clb
如果您可以获得有关此应用所需内容的更多详细信息、我们可以交叉检查使用 CLB 实现的可行性。
但是、如果它是标准 SCI 接口、F28388D 有多个 SCI/UART 选项可用于此目的。
迪伦
标准 UART/SCI 对在 SCI 模式下对 CPLD 固件进行编程有任何限制吗?
您能否检查使用 SCI 的具体限制是什么?
我想、我最好能从客户那里获得"SCI 模式以编程 CPLD 固件"的详细信息-我不熟悉客户 CPLD 在编程时所需的内容。
一般而言、CLB 不是独立的通信端口、因为您可以从上面发送的链接中看到详细信息。
它在处理位级信号方面非常强大、可以作为现有片上模块的出色附加组件。