This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我们的第3代 DSP 是否可用于对 CPLD 固件进行编程、同时进行 SCI 模式编程

Guru**** 2534020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995492/tms320f28388d-whether-our-gen-3-dsp-can-used-to-program-cpld-firmware-at-the-same-time-to-do-sci-mode-programming

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的团队:

我的客户询问 F28388D 或任何其他 DSP 是否可以用于 EEPROM (编程) CPLD 固件、它还可以用于执行 SCI 模式 EEPROM (编程)? 或者、我们可以说任何具有 CLB 功能的 DSP 都可以做到这一点? 如果具有 CLB 的 F28388可以实现此功能、如何实现此功能? 如果 F28388D 无法实现该功能、您是否有任何建议的 DSP 来实现此功能?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、我将把这个分配给能够帮助您的 SME。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EEPROM 的这种编程能否通过 SCI 接口完成? 这里的具体要求是什么?

    对于 CLB、该模块具有一组逻辑门、状态机和计数器块等 您可以在此处查看详细信息。
    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#clb

    如果您可以获得有关此应用所需内容的更多详细信息、我们可以交叉检查使用 CLB 实现的可行性。
    但是、如果它是标准 SCI 接口、F28388D 有多个 SCI/UART 选项可用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrahmanya、

    也许我在提问时没有使用适当的词语。 客户询问我们是否有任何可以使用 SCI 模式对 CPLD 固件进行编程的 DSP?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    标准 UART/SCI 对在 SCI 模式下对 CPLD 固件进行编程有任何限制吗?
    您能否检查使用 SCI 的具体限制是什么?
    我想、我最好能从客户那里获得"SCI 模式以编程 CPLD 固件"的详细信息-我不熟悉客户 CPLD 在编程时所需的内容。

    一般而言、CLB 不是独立的通信端口、因为您可以从上面发送的链接中看到详细信息。
    它在处理位级信号方面非常强大、可以作为现有片上模块的出色附加组件。