请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28384S 大家好、
我的客户正在尝试更好 地估算单核电流消耗。 数据表显示电流值包括 CPU1、CPU2和 CM 全部正在运行和执行代码。 他们的问题是 、他们能否获得 仅在单个内核上运行 CPU1且 CM 保持复位的电流消耗数字?
谢谢!
劳伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在尝试更好 地估算单核电流消耗。 数据表显示电流值包括 CPU1、CPU2和 CM 全部正在运行和执行代码。 他们的问题是 、他们能否获得 仅在单个内核上运行 CPU1且 CM 保持复位的电流消耗数字?
谢谢!
劳伦
您好 Lauren、
您可以使用数据表中的下图在禁用内核的情况下推断近似电流值(时钟= 0MHz)
双 C2000内核的 IDD/MHz 电流降低=(282.5mA–75mA)/(200MHz–20MHz)= 1.153mA / MHz
单个 C2000内核的 IDD/MHz 电流降低= 1.153/2 = 0.576mA/MHz
对于 CM、Id/MHz 电流降低=(282.5mA–258.3mA)/(125MHz–25MHz)= 0.242mA / MHz
因此、仅运行 CPU1的总体典型估计值为:282.5mA–200MHz*0.576mA/MHz–125MHz*0.242mA/MHz = 137mA