This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:仅 CPU1在单个内核上运行且 CM 保持复位时的电流消耗是多少?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994540/tms320f28384s-what-is-the-current-consumption-for-just-cpu1-running-on-a-single-core-and-the-cm-held-in-reset

器件型号:TMS320F28384S

大家好、

我的客户正在尝试更好 地估算单核电流消耗。 数据表显示电流值包括 CPU1、CPU2和 CM 全部正在运行和执行代码。 他们的问题是 、他们能否获得 仅在单个内核上运行 CPU1且 CM 保持复位的电流消耗数字?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

       中小企业目前不在办公室。 我正在与他的团队合作、提出一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您可以使用数据表中的下图在禁用内核的情况下推断近似电流值(时钟= 0MHz)

    双 C2000内核的 IDD/MHz 电流降低=(282.5mA–75mA)/(200MHz–20MHz)= 1.153mA / MHz

     单个 C2000内核的 IDD/MHz 电流降低= 1.153/2 = 0.576mA/MHz

    对于 CM、Id/MHz 电流降低=(282.5mA–258.3mA)/(125MHz–25MHz)= 0.242mA / MHz

     因此、仅运行 CPU1的总体典型估计值为:282.5mA–200MHz*0.576mA/MHz–125MHz*0.242mA/MHz = 137mA