Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TIDM-1007
大家好、我正在设计和构建一个四相交错降压转换器、我需要四相 PWM、我知道 TMS320F28379D 可以提供此功能、但我对该控制器完全陌生、我不知道从哪里开始。我有基本的微控制器和 C 编程知识。 在购买此 LaunchPad 之前、我想知道一些事情。
1) 1)学生快速学习对此控制器进行编程的容易程度
2) 2)在这里、我可以找到有关对该控制器进行编程的资源
3)是否有任何其他简单的微控制器可用于易于编程的目的
转换器为20kW
提前感谢