This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 Delfino F28379D LaunchPad 的多相降压转换器

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995221/tms320f28379d-multi-phase-buck-converter-using-delfino-f28379d-launchpad

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETIDM-1007

大家好、我正在设计和构建一个四相交错降压转换器、我需要四相 PWM、我知道 TMS320F28379D 可以提供此功能、但我对该控制器完全陌生、我不知道从哪里开始。我有基本的微控制器和 C 编程知识。 在购买此 LaunchPad 之前、我想知道一些事情。

1) 1)学生快速学习对此控制器进行编程的容易程度

2) 2)在这里、我可以找到有关对该控制器进行编程的资源

3)是否有任何其他简单的微控制器可用于易于编程的目的

转换器为20kW  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudev、您好、很抱歉、但分配给此主题帖的主题事项意外退出办公室。  我已调到另一位专家、明天您应该会听到。  给我带来的不便、我深表歉意。  

    同时、希望我能帮助您入门:

    [引用 userid="475739" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995221/tms320f28379d-multi-phase-buck-converter-using-delfino-f28379d-launchpad "]

    1) 1)学生快速学习对此控制器进行编程的容易程度

    [/报价]

    要了解 F28379D 控制器、我建议举办实际操作器件技术讲座:

    C2000 F2837xD 实时微控制器技术讲座

    或者视频浓缩研讨会 :

    C2000 F2837xD 实时微控制器技术讲座视频系列

    [引用 userid="475739" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995221/tms320f28379d-multi-phase-buck-converter-using-delfino-f28379d-launchpad "]

    2) 2)在这里、我可以找到有关对该控制器进行编程的资源

    [/报价]

    C2000Ware 是我们的核心 SDK、包含外设驱动程序和基本示例。  我们还有一个 Digital Power SDK。  两者均可下载、您也可以在 TI Resource Explorer 上使用基于云的工具。  有关详细信息、请参阅 《C2000软件指南》。

    [引用 userid="475739" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995221/tms320f28379d-multi-phase-buck-converter-using-delfino-f28379d-launchpad "]

    3)是否有任何其他简单的微控制器可用于易于编程的目的

    [/报价]

    我将需要 SME 来确定我们是否有一个更简单的实时微控制器来满足您的需求、但还有一些其他资源可能会有所帮助:

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudev、您好!  

     

    3)是否有任何其他简单的微控制器可用于易于编程的目的

    我认为从开始、F280049C 将是一个不错的选择。 您可能不 需要两个内核器件。  F280049C 应具有足够的 PWM/ADC 和 CPU 带宽来支持四相交错降压转换器。

    正如 Joe 在上一次答复中提到的、

    我们有这个由 F280049C launchpad 控制的单相同步降压转换器。 我建议查看此解决方案、看看您是否希望首先熟悉单相降压转换器控制。 然后、使用 PWM 同步功能将其扩展到具有90度相移的四个相位应该相对容易。 我们还提供了 TIDM-1007参考设计、该设计支持三相交错、可作为为您的应用设置四个 ePWM 模块的良好参考。

    如果您有其他问题、请随时告知我。

    此致、