This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:如何在示例项目中更改微控制器?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, TMS320F28378S, TMS320F28379S, TMS320F28374S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994005/tms320f28374s-how-to-change-the-microcontroller-in-the-example-project

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigTMS320F28378STMS320F28379S

您好、香榭丽舍

在示例项目中、目标器件是具有100个引脚的 F28377S、但我能否将其更改为具有176个引脚的 F28374S 并检查其运行情况?

示例工程为 sci_ex1_loopback。

⇒C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xs\examples\cpu1\sci

非常感谢您的帮助。
此致、
Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuka、

    是的,您可以在 CCS 项目中更改器件。 您只需要检查 GPIO 引脚是否以与 F28377S 相同的方式进行多路复用。

    您可以参考两个器件的数据表、以确定是否有任何变化。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth

    我理解您的回答。


    当我尝试在工程属性中更改器件时、会显示"对于启用 SysConfig 的工程、请使用 SysConfig 编辑器将工程迁移到另一个兼容的器件。我只会收到一条提示、提示"对于启用 SysConfig 的工程、 请使用 SysConfig 编辑器将项目迁移到其他兼容设备。

    因此、在 SysConfig 编辑器中、在此项目中打开 syscfg 文件、然后按"switch (beta)"按钮。
    然后、我要将器件的器件和封装从 F2837xS_100PTP 更改为 F2837xS_176PTP、并将 CCS 启动器件更改为 TMS320F28374S、但我只能选择 TMS320F28378S 或 TMS320F28379S。

    如何在 SysConfig 编辑器中更改设置?

    我是否需要在 SysConfig 编辑器中为 F28374S 创建新的 syscfg 文件、然后将其反映在 sci_ex1_loopback 项目中?

    作为参考、我们在示例项目中遵循了以下步骤。


    1.将 targetConfigs CCXML 文件中的器件从 F28377S 更改为 F28374S 并重命名该文件。


    2.打开 syscfg 文件。


    3.单击切换按钮。


    将器件和封装更改为176引脚。 无法选择 F28374S。



    感谢您的友好支持。

    此致、
    Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuka、

    我能够在 CCS 中切换器件、而无需任何 SysConfig 警告。 请参阅附加的快照。 您使用的是哪个 CCS 版本?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我使用的 CCS 版本为10.2 (版本:10.2.0.00009)。


    此致、
    Yuka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka、

    让我 与 SysConfig 专家一起检查这一点、然后返回给您。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka、

    F28374S 的选择将添加到 SysConfig 的下一个版本中。

    目前、您可以使用 SysConfig 编辑器中提供的其他选项之一、它不会更改 SysConfig GUI。

    此致

    Siddharth

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我知道。

    感谢您的友好支持。


    此致、
    Yuka