你(们)好
我对如何使用 SPI 主模式有疑问。
附加的文件是使用 SPI 主控模式的波形。
我想更改 SPISIMO 正边沿时序。
SPISIMO 的正边沿定时是否可以在/尽管是负边沿之后改变?
此致
Naoki

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对如何使用 SPI 主模式有疑问。
附加的文件是使用 SPI 主控模式的波形。
我想更改 SPISIMO 正边沿时序。
SPISIMO 的正边沿定时是否可以在/尽管是负边沿之后改变?
此致
Naoki

SPISIMO 正直接连接到从器件。
BTW、我发现了2种 SPI 波形现象。
1:通信完成后、SPISIMO 信号变为高电平或低电平。 这也很奇怪吗?(请参见下图)
2:当我设置 CLKPOLARITY = 1且时钟相位= 0 (SPI MODE3)时、SPISIMO 在 SPISTE 引脚变为低电平后开始切换时序。
(请参见下图)
在 SPI MODE0 (CLKPOLARITY = 0且时钟相位= 1)上似乎发生了这种奇怪的现象
这些现象是否能帮助您了解情况?
尽管可以分配 GPIO、但我可以轻松地进行更改、无论时间如何。
所以我认为这不是一个严重的问题。
如果您无法考虑设置的解决方案、我将结束这篇文章。
此致
Naoki