This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:".cmd"使用 DCL 的配置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993260/tms320f28377s-cmd-configuration-using-dcl

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好、香榭丽舍

客户在 F28377S 上使用 DCL (CCS 版本为 v10.1.1、CGT 版本为 v20.2.1.LTS)。

如 DCL 用户指南中所述、如果在".cmd"文件中添加以下配置:

dclfuncs:>RAMGS15,page = 0

编译代码并将其下载到闪存后、它可以在连接仿真器的调试窗口中正常运行。 但是、在 再次为 F28377S 电路板加电以独立运行后,代码将异常运行,并且无法运行到 Main()中。

如果改为添加以下配置(如 "gridconnectedinvlclfltr_flash_cpu1.cmd"中所示):

  组

  {

      .TI.ramfunc

      {

      l sfra_F32_TMU_eabi.lib

      }

      ramfuncs

      Dclfuncs  

  }

编译代码并将其下载到闪存中后、然后再次上电、代码可以在 连接仿真器的情况下和独立模式下正常运行。

您是否愿意帮助您了解第一种配置为何不能在独立模式下工作?  这两种配置的不同影响是什么?

谢谢!  

此致、
Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个函数会将 dclfuncs 加载到 RAM 中、但由于 RAM 在整个下电上电周期内不保持值、因此独立运行时不会出现代码、在调用其中一个函数时可能会导致非法指令错误。

    第二个指令将 dclfuncs 放置在.TI.ramfunc 中、该函数通常被加载到闪存中、然后被复制到 RAM 中执行。 由于闪存保持其值、在下电上电期间代码不会丢失。

    惠特尼