Other Parts Discussed in Thread: SFRA
主题中讨论的其他器件:SFRA
您好、香榭丽舍
客户在 F28377S 上使用 DCL (CCS 版本为 v10.1.1、CGT 版本为 v20.2.1.LTS)。
如 DCL 用户指南中所述、如果在".cmd"文件中添加以下配置:
dclfuncs:>RAMGS15,page = 0
编译代码并将其下载到闪存后、它可以在连接仿真器的调试窗口中正常运行。 但是、在 再次为 F28377S 电路板加电以独立运行后,代码将异常运行,并且无法运行到 Main()中。
如果改为添加以下配置(如 "gridconnectedinvlclfltr_flash_cpu1.cmd"中所示):
组
{
.TI.ramfunc
{
l sfra_F32_TMU_eabi.lib
}
ramfuncs
Dclfuncs
}
编译代码并将其下载到闪存中后、然后再次上电、代码可以在 连接仿真器的情况下和独立模式下正常运行。
您是否愿意帮助您了解第一种配置为何不能在独立模式下工作? 这两种配置的不同影响是什么?
谢谢!
此致、
Linda