请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28032 各位专家、您好!
由于电源问题、我的客户正在其汽车 OBC/DC-DC 系统中使用 F28032PAGT 器件。 一个问题是、他们发现该器 件可在110°C 的温度下工作、但在数据表中、T 版本器件的环境温度不能超过105°C。 他们想知道 这种工作条件是否会导致器件永久故障、以及对器件寿命和适用性的影响是什么。
或者唯一的注意事项是结温不应超过150°C?
谢谢、此致、
将会