This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:如果器件在110°C 的外壳温度下工作、该怎么办?

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159821/tms320f28032-what-if-the-device-is-working-in-the-case-temperature-110-c

器件型号:TMS320F28032

各位专家、您好!  

由于电源问题、我的客户正在其汽车 OBC/DC-DC 系统中使用 F28032PAGT 器件。 一个问题是、他们发现该器 件可在110°C 的温度下工作、但在数据表中、T 版本器件的环境温度不能超过105°C。 他们想知道 这种工作条件是否会导致器件永久故障、以及对器件寿命和适用性的影响是什么。  

或者唯一的注意事项是结温不应超过150°C?  

谢谢、此致、  

将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专题专家今天不在办公室。 请期待明天的回复。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    有关温度曲线对嵌入式器件寿命的影响 、请参阅以下应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sprabx4

    T 型器件的风险在于、它仅在器件 DS 中列出的105°C 温度下进行测试。  如前所述、支持150C Tj、因此不会对器件造成任何损坏、但可能有一些参数不符合该器件105C 以上的 DS 规格。

    例如、电流消耗可能稍高、或者某些模拟规格可能略超出 DS 中的范围。  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    感谢您的回复。  

    [引用 userid="8973" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159821/tms320f28032-what-if-the-device-is-working-in-the-case-temperature-110-c/4363931 #4363931"]这样器件不会受到任何损坏、但可能有一些参数不符合此器件105C 以上的 DS 规格。

    明白了、谢谢。  

    此致、  

    将会