请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
如果我将 PWM1A 设置为 HRPWM、然后将其路由到另一个 GPIO 引脚、HR 部分是保留还是丢弃?
此外、这种情况下的延迟时间是多少? 输入 X-BAR、ePWM X-BAR 和输出 X-BAR 的延迟时间是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我将 PWM1A 设置为 HRPWM、然后将其路由到另一个 GPIO 引脚、HR 部分是保留还是丢弃?
此外、这种情况下的延迟时间是多少? 输入 X-BAR、ePWM X-BAR 和输出 X-BAR 的延迟时间是多少?
您好!
如果我将 PWM1A 设置为 HRPWM、然后将其路由到另一个 GPIO 引脚、HR 部分是保留还是丢弃?
[/报价]是的、将保留 HRPWM。
它不会影响 HRPWM 分辨率。 由于信号传播、将根据所选的引脚位置存在一些偏移延迟。 但期限和职责仍将采用相同的解决方案、包括 HR。
这些延迟可能是多个系统时钟周期(1个或更多)、并且会因源和目标而异。