This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当我像 PWM1A 一样路由到另一个具有 X-BAR 的 GPIO 时、HRPWM 是否仍然保持?

Guru**** 2536320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992525/tms320f280049-is-hrpwm-still-kept-when-i-route-like-pwm1a-to-another-gpio-with-x-bar

器件型号:TMS320F280049

您好!

如果我将 PWM1A 设置为 HRPWM、然后将其路由到另一个 GPIO 引脚、HR 部分是保留还是丢弃?

此外、这种情况下的延迟时间是多少? 输入 X-BAR、ePWM X-BAR 和输出 X-BAR 的延迟时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992525/tms320f280049-is-hrpwm-still-kept-when-i-route-like-pwm1a-to-another-gpio-with-x-bar "]

    如果我将 PWM1A 设置为 HRPWM、然后将其路由到另一个 GPIO 引脚、HR 部分是保留还是丢弃?

    [/报价]

    是的、将保留 HRPWM。


    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992525/tms320f280049-is-hrpwm-still-kept-when-i-route-like-pwm1a-to-another-gpio-with-x-bar ]除此之外,这种情况下的延迟时间是多少?

    它不会影响 HRPWM 分辨率。 由于信号传播、将根据所选的引脚位置存在一些偏移延迟。  但期限和职责仍将采用相同的解决方案、包括 HR。


    [引用 userid="2766666" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992525/tms320f280049-is-hrpwm-still-kept-when-i-route-like-pwm1a-to-another-gpio-with-x-bar "]输入 X-BAR、ePWM X-BAR 和输出 X-BAR 的延迟时间是多少?

    这些延迟可能是多个系统时钟周期(1个或更多)、并且会因源和目标而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    这些延迟可能是多个系统时钟周期(1个或更多)、并且会因源和目标而异。

    因此、我们没有一个指南来确切显示延迟时间是多少、对吧? 那么、在将信号从一个引脚(或任何未显示在引脚上的内部信号)路由到另一个可以观察到的引脚时、我们是否有可确保的最大总延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 数据表中未指定该值。  但是、正如我在上面说过的、HRPWM 分辨率不会丢失。  由于 XBAR、仅存在额外的路径延迟。