This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:280049 ADC 示例问题

Guru**** 2528490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991900/tms320f280049c-280049-adc-sample-question

器件型号:TMS320F280049C

现在我在280049上测试 ADC 样本、 使用3.184V 的外部基准。 当我将 ADC 采样引脚连接到 GND 时,采样值为0,这是正确的

但是、当我将 ADC 采样引脚连接到 DSP 的 VREFHI 引脚时 、样本默认值仅为4027、而不是4096、导致这种现象的因素是什么? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由以下几个因素引起的:

    1) 您能看到 VREFHI  连接的 ADC 采样引脚中还有哪些其他组件或连接(RC 网络或其他电路)吗?  如果有一个网络连接到采样通道、则信号可能会进入分压器、在该分压器中、采样通道实际上会低于 VREFHI 的值

    2) 您能否确认将哪个引脚用作采样通道并确保这不是 DAC 信号之一(VDAC、DACOUT...等)?  如果 DAC 处于活动状态、并且您使用的 ADC 采样通道是 DAC 多路复用器之一、则输入信号可能与 DAC 信号保持一致。

    如果您可以提供有关电路的更多详细信息、这将有助于调试该问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美答案、 原因是 AD 端口上有一个 RC 滤波器、R=2K C=0.1uF;

    为什么 RC 如此重要? 我只是对直流信号(VREFHI)进行采样

    ADC 端口的内部电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 ADC 输入模型(7.10.1.2.3)下的数据表部分。  它有一个表、其中包含相关的采样电容、多路复用器电阻和每个引脚的寄生电容。   在 ADC 章节(13.15.2)中的选择采集窗口持续时间下的 TRM 部分也有另一个重要部分。  TRM 中的这一部分很好地说明了整个电路阻抗如何影响转换、特别是采样时间(SH)。

    使用您提供的 RC 值、我计算出1/4LSB 趋稳误差所需的采样时间为~140uS。  SH 寄存器、ACQPS 只能保持(511+1)* SYSCLK 周期的最大值。  在 F280049器件中、最大 SYSCLK 为100MHz (10ns)、因此 ADC 的最大采样时间为5.12uS。  您可以将 ACQPS 增加到最大值、但这将不足以进行 输入信号精确采样的采集时间。  这就是您看不到完全转换的原因。

    您可以通过以下两种方法来解决此问题:

        -降低外部阻抗(RC)、并使用 TRM 中的示例案例来确保您具有适当的 SH

        -如果您绝对 需要 RC (可能用于滤波)、则必须 在 RC 网络之后添加一个缓冲器(单位增益)、然后再将信号馈送到 ADC 输入、

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答,但很抱歉 我找不到13.15.2 TRM 只有13.14章、 我也找不到280049数据表中的7.10.1.2.3、我下载了最新页面。  可以帮帮我吗?

    由于在我们的项目中、所有交流采样信号或直流采样信号(电压或电流)都具有 RC 滤波器、 这是否意味着这些信号的采样偏置更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我可能是指 TRM 和数据表的旧副本。  请  在 TI.com 上下载 TRM 和数据表的最新版本。  在文档的最新版本中、有关我所参考的值和示例、请参阅 TRM 第13.13.2节(选择采集窗口持续时间)和数据表第7.10.1.2.3节(ADC 输入模型)。

    基本上是的。  同样、您提到的外部 RC 网络可用作低通滤波器、ADC 输入网络本身也 根据 ADC 输入模型、输入还可用作另一个低通滤波器、这些网络和阻抗的组合将影响 ADC 采样电容器的稳定时间、我们无法控制这一点、因为这是 RC 网络的行为。  我认为您的最佳选择是在2K/0.1uF RC 网络之后添加一个运算放大器缓冲器、然后再将其馈送到 ADC。  运算放大器缓冲器的作用是将外部 RC 与 ADC 输入隔离、并增加 ADC 信号的驱动强度。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业回答、尽管添加运算放大器缓冲器是一种成本增加方法、但我们可能不会使用。  因此、这就是我们为 两个样本添加校准的原因。

    通过我们的讨论,我知道为什么会出现如此大的采样误差。

    谢谢!

    我建议您在280049中、TI 可以对 PGA 进行双增  益选择(但现在最小增益为3)