This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC-模数转换16位-差分模式(VREFHI 和 VOCM)

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analog-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!



使用 DSP launchpad F283789d 板进行差分测量(16位)


为此、我在我的电路(AD8138)中添加了一个单端到差分转换器、以获取 ADCINn 和 ADCINp。

通常情况下、VREFHI 会自动设置为3V (内部)。(如果不是、哪个引脚 shoud 我设置了 VREFHI?)

知道如何 DSP 板获取 VCOM (即 VREFHI/2)其与 AD8138转换器连接。 (或者、我应该从外部生成1.5V 电压并将其连接到 VOCM?)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm "]通常情况下,VREFHI 会自动设置为3V (内部)。(如果不是哪个引脚 shoud,我会设置 VREFHI?)[/quot]

    F2837x 器件不支持 ADC 的内部基准电压。 LAUNCHXL-F28379D 上有板载电路、可从外部为器件的 VREFHI 引脚提供3V 电压。

    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm ]知道如何 DSP 板获取 VCOM (即 VREFHI/2)其连接到 AD8138转换器。 (或者、我应该在外部生成1.5V 电压并将其连接到 VOCM?)[/QUERP]

     VREFHI 信号没有接头或测试点访问、因此您必须直接敲击组件引线才能访问网络。 可以从外部生成等效的 VREFCM 电平。   VREFCM 的数据表容差 在偏离理想值+/- 50mV 时非常宽松。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tlee 女士、感谢您的回复!

    那么、如果我理解得好、要获得 VREFHI、我必须在集成在电路板上的小电路的引脚上直接焊接一根导线(REF5030IDGKT=>OPA350EA/250=>3V、具有低阻抗)?

    要获得 Vocm、F28379D 电路板无法实现、因此我必须生成1.5V +/- 50mV 的等效电压源。 那么、我的问题是、您建议我使用什么来生成  ADCINn ADCINp、而不是单端到差分转换器(AD8138)?  双路运算放大器(TSV792)是个好主意吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我想同时进行大量差分测量、我应该为 ADCA、ADC B 和 C 输入添加该电路吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663330 #3663330"]因此,如果我理解得好,要获得 VREFHI,我必须直接在板上集成的小电路的引脚上焊接导线(REF5030IDGKT=>OPA350EA/250=>3V,具有低阻抗)?[/quot]

    正确、对于 LaunchPad、VREFHI  和  VREFCM 只能通过元件端子(也可以是网络上的电容器或电阻器)进行访问。

    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663330 #3663330"]我必须生成一个具有1.5V +/- 50mV[/quot]的等效电压源

    您可以点击  LaunchPad 上的 VREFHI 或 VREFCM 信号、或生成等效的非板载基准。

    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663330 #3663330">我的问题是、您建议我使用什么来代替单端到差动转换器(AD8138)来生成  ADCINn ADCINp?  双路运算放大器(TSV792)是个好主意?[/QUERP]

    我对这个问题的评估是、对于  非板载信号调节、VREFHI 和 VREFCM 不易访问。 我假设这适用于用于缓冲差分信号的任何非板载运算放大器方案。

    LaunchPad 旨在以经济高效、非优化的方式演示器件功能。 单个差分对的板载缓冲电路可实现此目的。 由于  为设计做出了各种折衷决策、LaunchPad 功能可能难以扩展。

    [引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663419 #3663419"]因此,如果我想同时进行大量差分测量,我应该为 ADCA、ADC B 和 C 输入添加此电路?

    建议使用一些信号调节电路。 它可以如电路板或其他配置所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、非常感谢

    此致、