您好!
我想使用 DSP launchpad F283789d 板进行差分测量(16位)
为此、我在我的电路(AD8138)中添加了一个单端到差分转换器、以获取 ADCINn 和 ADCINp。
通常情况下、VREFHI 会自动设置为3V (内部)。(如果不是、哪个引脚 shoud 我设置了 VREFHI?)
我想知道如何从 DSP 板获取 VCOM (即 VREFHI/2)以将其与 AD8138转换器连接。 (或者、我应该从外部生成1.5V 电压并将其连接到 VOCM?) 
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 DSP launchpad F283789d 板进行差分测量(16位)
为此、我在我的电路(AD8138)中添加了一个单端到差分转换器、以获取 ADCINn 和 ADCINp。
通常情况下、VREFHI 会自动设置为3V (内部)。(如果不是、哪个引脚 shoud 我设置了 VREFHI?)
我想知道如何从 DSP 板获取 VCOM (即 VREFHI/2)以将其与 AD8138转换器连接。 (或者、我应该从外部生成1.5V 电压并将其连接到 VOCM?) 
非常感谢
F2837x 器件不支持 ADC 的内部基准电压。 LAUNCHXL-F28379D 上有板载电路、可从外部为器件的 VREFHI 引脚提供3V 电压。
[引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm ]我想知道如何从 DSP 板获取 VCOM (即 VREFHI/2)以将其连接到 AD8138转换器。 (或者、我应该在外部生成1.5V 电压并将其连接到 VOCM?)[/QUERP]VREFHI 信号没有接头或测试点访问、因此您必须直接敲击组件引线才能访问网络。 可以从外部生成等效的 VREFCM 电平。 VREFCM 的数据表容差 在偏离理想值+/- 50mV 时非常宽松。
尊敬的 Tlee 女士、感谢您的回复!
那么、如果我理解得好、要获得 VREFHI、我必须在集成在电路板上的小电路的引脚上直接焊接一根导线(REF5030IDGKT=>OPA350EA/250=>3V、具有低阻抗)?
要获得 Vocm、F28379D 电路板无法实现、因此我必须生成1.5V +/- 50mV 的等效电压源。 那么、我的问题是、您建议我使用什么来生成 ADCINn 和 ADCINp、而不是单端到差分转换器(AD8138)? 双路运算放大器(TSV792)是个好主意吗?
非常感谢
说
正确、对于 LaunchPad、VREFHI 和 VREFCM 只能通过元件端子(也可以是网络上的电容器或电阻器)进行访问。
[引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663330 #3663330"]我必须生成一个具有1.5V +/- 50mV[/quot]的等效电压源您可以点击 LaunchPad 上的 VREFHI 或 VREFCM 信号、或生成等效的非板载基准。
[引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663330 #3663330">我的问题是、您建议我使用什么来代替单端到差动转换器(AD8138)来生成 ADCINn 和 ADCINp? 双路运算放大器(TSV792)是个好主意?[/QUERP]我对这个问题的评估是、对于 非板载信号调节、VREFHI 和 VREFCM 不易访问。 我假设这适用于用于缓冲差分信号的任何非板载运算放大器方案。
LaunchPad 旨在以经济高效、非优化的方式演示器件功能。 单个差分对的板载缓冲电路可实现此目的。 由于 为设计做出了各种折衷决策、LaunchPad 功能可能难以扩展。
[引用 userid="483062" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991613/launchxl-f28379d-adc--analogue-to-digital-conversion-16-bits---differential-mode-vrefhi-and-vocm/3663419 #3663419"]因此,如果我想同时进行大量差分测量,我应该为 ADCA、ADC B 和 C 输入添加此电路?建议使用一些信号调节电路。 它可以如电路板或其他配置所示。