This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XINTF 问题

Guru**** 2535490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991878/tms320f28335-issue-of-xintf

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

28335的 XINTF 可被连接至 SARAM、如手册中描述的那样。 例如、以下存储器可与坞站连接:

如果 XINTF 连接到 FPGA、 能否使用 XINTF 的 XLKOUT 信号进行数据同步?  如下图所示、XCLKOUT 与 XINTF 的内部时钟 XTIMCLK 相关。

请帮助您检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    请查看描述 XCLKOUT 和各种 XINTF 信号之间关系的数据表参数。  如果这些参数 满足 FPGA 实现的需求、那么我希望它能够正常工作。

    Tommy