主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好,
我最近收到了 TI 的 SCI 引导加载程序、我看到内核仅是 RAM 编译。由于内核加载所需的时间太长、我想在闪存中构建内核、然后在需要时在 RAM 中运行。 这可以节省每次内核下载的时间。
1.我是否可以实际执行该操作,如果是,在为 CPU1内核编写链接器文件时,我应该做的所有事情都应该做什么。
我已收到 CPU1_CPU2 和 CPU1 - CM 内核文件,这些是单独的内核首先可以将代码加载到 CPU1和 CPU2,另一个内核可以将代码加载到 CPU1和 cm。 我想将这两个内核组合在一起,以便一个内核可用于将代码加载到 CPU1、引导 CPU2、引导 cm 中。 这是否是一种良好的设计方法,我是否应该这样做?
此致、
步进