This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导加载程序设计

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005266/tms320f28388d-boot-loader-design

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,

我最近收到了 TI 的 SCI 引导加载程序、我看到内核仅是 RAM 编译。由于内核加载所需的时间太长、我想在闪存中构建内核、然后在需要时在 RAM 中运行。 这可以节省每次内核下载的时间。  

1.我是否可以实际执行该操作,如果是,在为 CPU1内核编写链接器文件时,我应该做的所有事情都应该做什么。

我已收到 CPU1_CPU2 和 CPU1 - CM 内核文件,这些是单独的内核首先可以将代码加载到 CPU1和 CPU2,另一个内核可以将代码加载到 CPU1和 cm。 我想将这两个内核组合在一起,以便一个内核可用于将代码加载到 CPU1、引导 CPU2、引导 cm 中。 这是否是一种良好的设计方法,我是否应该这样做?

此致、

步进  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于5月31日是 TI 假日、因此我们的回复可能会有一些延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevin、

    关于您的第一个问题-

    CPU1内核可写入闪存、闪存 API 需要复制到 RAM。 有关如何将 F2838x 的闪存 API 复制到 RAM 的示例、请参阅 C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\flashapi_ex1_programming 中的链接器命令文件。 有关如何将闪存内核写入闪存的示例、请参阅 F28004x SCI 闪存内核示例、并查看 f28004x_flash_Bank0_NoLDFU_lnk.cmd 或 f28004x_flash_Bank1_NoLDFU_lnk.cmd 文件。

    为了将 CPU2或 CM 内核写入闪存、 需要修改工程的链接器命令文件、以便将工程放置在闪存中-对于这些工程、闪存 API 仍需要位于 RAM 中- CPU1用于引导 CPU2和 CM 的引导模式需要更改 以便 CPU2和 CM 将从闪存引导。  


    关于您的第二个问题-

    可以组合 CPU1 CCS 工程以允许在同一工程中启动 CPU2和 CM。 您需要确保在引导 CPU2或 CM 时、CPU1能够获得控制权、以便它也可以引导另一个内核。 目前,当 CPU1引导另一个内核时,它会等待另一个内核完成执行,然后跳转到闪存中应用程序的入口地址或触发看门狗复位 。 请确保您还具有足够的 CPU1项目内存、以便能够引导 CPU2和 CM。  

    您可以参阅 C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\boot 以获取有关如何在同一项目中引导 CPU2和 CM 的示例。  

    还需要修改主机侧编程器、以便一次性对 CPU1、CPU2和 CM 进行编程。 目前、主机侧编程器允许 CPU1命令后跟 CPU2命令、或 CPU1命令后跟 CM 命令。 您需要修改主机端编程器的源代码、以允许编程器在所有3个内核之间切换。 如果您需要访问主机端编程器的源代码、我们可以离线开始讨论。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

     我们更改了链接器文件,给定了将 flashapis 加载到 RAM 的 RAM 函数。 这在 CPU!-CPU2 SCI 内核中有效,但在 μ CPU1­ CM SCI 内核中不起作用。

    在此 CPU1-CM SCI 内核(闪存构建)中,DFU1 (即 CPU 1应用程序)更新工作正常,而不会加载内核。但是,当我们尝试通过 IPC 将 CM 内核加载到 CM RAM 时,加载过程每次都在条目地址操作码之后卡住。 我将附加链接器文件以及 Windows cmd 窗口的屏幕截图。 基于 IPC 的内核加载被卡住。新的基于闪存的链接器文件是根据同一项目的基于 RAM 的链接器文件生成的,msg_ram 部分已全部处理。

    对内核所做的唯一更改是创建一个基于闪存的链接器文件、并包含

    memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);

    从 RAM 运行闪存 API。

    我的主要原因是,与 Windows cmd 一样,我们能够看到密钥检查以及读取和丢弃16字节数据,基于 IPC 的内核加载不能按预期正常工作。

     e2e.ti.com/.../2838x_5F00_FLASH_5F00_lnk_5F00_cpu1.zip

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    CPU1通常将 CPU2和 CM 内核写入 RAM。  

    CPU1内核当前将 CPU2内核写入全局共享 RAM、然后引导 CPU2。 当 CPU2完成其引导过程时、它会将放置在 CPU1中的分支函数复制到 CPU2消息 RAM 中、并将其复制到 M1RAM 中、然后从 M1RAM 开始执行。 分支函数将其带到 CPU2内核的入口点。 仅修改 CPU2内核链接器命令文件并不能确保内核实际写入闪存、因为写入 CPU2内核的函数会写入 RAM。  

    对于 CM 内核、 CPU1侧有一个复制函数、用于与 CM 侧的复制函数通信以传输内核- CPU1将块写入消息 RAM 中的缓冲区、并发送需要写入缓冲区内容的地址、 CM 获取缓冲区并将其写入 CPU1传递的地址。 需要修改 CM 侧的复制函数以写入闪存而不是 RAM。 话虽如此、如果要写入闪存、则无需使用此复制函数、只需使用 CCS 将 CM 内核下载到闪存、就像对 CPU1所做的那样。  

    如果要将 CPU2和 CM 内核加载到闪存中、除了更改 CPU2和 CM 工程的链接器命令文件外、还需要更改 CPU1为 CPU2和 CM 设置的引导模式。 在闪存内核示例中、CPU2和 CM 的引导模式为"IPC 消息 RAM 复制和引导至 M1RAM"和"IPC 消息 RAM 复制和引导至 S0RAM"。 您需要将它们更改为其中一种闪存引导模式、具体取决于您将内核放置在闪存中的位置。 然后、您可以像对 CPU1那样将内核项目加载到 CPU2和 CM 的 CCS 中。

    您可能还需要将 CPU2或 CM 与 CPU1同步、以便内核在 CPU1指示其执行之前不会执行。 您可以在 CPU2/CM 内核项目的主函数顶部以及 CPU1内核项目中设置 CPU2或 CM 的引导模式之后添加 IPC_SYNC()函数调用。  

    此外、您需要修改主机端编程器、这样它就不会尝试通过 SCI 下载内核、因为内核是通过 CCS 编写的。 请联系您联系的 FAE、以便我们可以讨论如何向您发送主机编程器源文件。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

    我已更改引导模式。 我目前正在尝试的是,在闪存中构建 CPU1 SCI 内核,并使用 serial_flash_programmer_apPLN_f2838x_cm.cmd 主机应用程序(它不会将 CPU1内核下载到 RAM 中)。

    然后运行 DFU1 ,该器件将更新内核占用的闪存扇区中的应用程序(在 CPU1中),再次使用 run_CPU1_boot_CM 选项,该选项将按照设计将 CM 内核下载到 CM RAM 中。 告知现在其 CPU1 SCI 内核只驻留在闪存中、而不是 CM SCI 内核中。 为此,我认为在 CPU1中只需要修改链接器文件。 更改链接器文件后,DFU1使用 serial_flash_programmer_APPLN_f2838x_cm.cmd 可以正常工作,并且也会在 CPU1中运行应用程序。 但是、当我尝试使用  run_CPU1_boot_CM 选项并下载 CM 内核时、代码会像您在上面的屏幕截图中看到的那样卡住。 CM 的 msg RAM 在闪存链接器文件中构建、正如 RAM 链接器文件中给出的那样。  为了避免这种情况、我应该怎么做?

    谢谢、此致、

    步进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    感谢您的澄清。 如果您尝试将内核下载到 CM RAM、则可以在工程中使用原始引导模式。  

    我尝试使用链接器 cmd 文件运行 F2838x CPU1内核工程、但无法重现您曾经遇到的错误。 您在项目中的这条线是在哪里?  

    [引用 userid="482251" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005266/tms320f28388d-boot-loader-design/3716256 #3716256]memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);

    您是否在项目中添加了除该行以外的任何内容? 此外、您是否为闪存添加了构建配置并在预定义符号中添加了"_flash"?  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    我只在 main()函数的开头使用了 memcpy()。 我尚未添加闪存的构建配置、已将_FLASH 用作预定义符号。

    1.在哪里可以使用链接器文件成功引导 CM 内核?

    2.当我构建一个新的配置构建到闪存时,只需要正确定义宏_FLASH?

    我还要补充一点、

    我还尝试使用 RAM 构建内核将内核放入闪存中。 在这里,我将闪存构建 SCI 内核作为应用文件提供给在 RAM 中运行的 SCI 内核,当我们需要将 sci 内核放入闪存时,可以使用 它,而不受 CCS 的影响。 这适用于 CPU1 sci 内核以及 CPU2 sci 内核。 但是、当我尝试在中间执行 CPU1_CM 串行内核时、我会得到 "program_error"。为什么会这样?

    谢谢、此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    我能够创建单独的闪存构建配置、方法是:_FLASH 并提供链接器文件。 我从调试窗口了解了代码的滞留位置。我将共享调试窗口的 ss,程序流停留在 while 循环中的绿色阴影部分。 请看一下。

    在要从闪存加载到 RAM 的函数上方、我应该使用哪个 pragma? 我应该为它提供哪些功能?

    谢谢、此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    我能够使用 CPU1闪存构建 SCI 内核加载 CM 内核。

    我需要确认一点-闪存中 CPU1的内核和应用程序是否映射到不同的扇区? 这是我第一次使用链接器命令文件时遇到的一个问题、将应用程序映射到内核的不同扇区解决了这个问题。

    您在上面粘贴的屏幕截图表示 CPU1正在等待 CM 同步。 应该有一个与此功能同步的 CM 复制功能。 您是否在 CCS 中连接到 CM? 否则、CPU1达到上述函数时、复制函数将不会位于 CM 中。 您需要在 CCS 中连接到 CM、并在将 CPU1内核加载到器件后单击"Run"。 然后、CM 将等待设置其引导模式、当在内核中使用"Run CPU1 Load CM"选项时、CPU1将执行此操作。  

    关于闪存构建配置的问题、_FLASH 符号应该足以表示符号。 由于我们还使用闪存 API、因此需要在链接器命令文件中引用该 API。 请查看下一次答复中粘贴的链接器命令文件。 您无需在主函数的开头添加 memcpy 函数。 在闪存构建配置的项目设置中定义_FLASH 符号时、InitSysCtrl 函数应负责调用该函数。  

    关于 pragma 语句、除了闪存 API 函数之外、您还需要从 RAM 中运行哪些函数?  

    关于通过串行闪存编程器加载闪存构建内核、您是否正在将所有已初始化的段映射到链接器命令文件中的闪存? 它们是否与128位边界对齐? 您可以使用链接器命令文件中的 align (8)指令来实现该目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接器命令文件:  

    MEMORY
    {
       /* BEGIN is used for the "boot to Flash" bootloader mode   */
       BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002
       BOOT_RSVD        : origin = 0x000002, length = 0x0001AF     /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */
       RAMM0            : origin = 0x0001B1, length = 0x00024F
       RAMM1            : origin = 0x000400, length = 0x0003F8     /* on-chip RAM block M1 */
    //   RAMM1_RSVD       : origin = 0x0007F8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
       RAMD0            : origin = 0x00C000, length = 0x000800
       RAMD1            : origin = 0x00C800, length = 0x000800
       RAMLS0           : origin = 0x008000, length = 0x000800
       RAMLS1           : origin = 0x008800, length = 0x000800
       RAMLS2           : origin = 0x009000, length = 0x000800
       RAMLS3           : origin = 0x009800, length = 0x000800
       RAMLS4           : origin = 0x00A000, length = 0x000800
       RAMLS5           : origin = 0x00A800, length = 0x000800
       RAMLS6           : origin = 0x00B000, length = 0x000800
       RAMLS7           : origin = 0x00B800, length = 0x000800
       RAMGS0           : origin = 0x00D000, length = 0x001000
    
       RAMGS1           : origin = 0x00E000, length = 0x001000
    
       RAMGS2           : origin = 0x00F000, length = 0x001000
       RAMGS3           : origin = 0x010000, length = 0x001000
       RAMGS4           : origin = 0x011000, length = 0x001000
       RAMGS5           : origin = 0x012000, length = 0x001000
       RAMGS6           : origin = 0x013000, length = 0x001000
       RAMGS7           : origin = 0x014000, length = 0x001000
       RAMGS8           : origin = 0x015000, length = 0x001000
       RAMGS9           : origin = 0x016000, length = 0x001000
       RAMGS10          : origin = 0x017000, length = 0x001000
       RAMGS11          : origin = 0x018000, length = 0x001000
       RAMGS12          : origin = 0x019000, length = 0x001000
       RAMGS13          : origin = 0x01A000, length = 0x001000
       RAMGS14          : origin = 0x01B000, length = 0x001000
       RAMGS15          : origin = 0x01C000, length = 0x000FF8
    //   RAMGS15_RSVD     : origin = 0x01CFF8, length = 0x000008     /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       /* Flash sectors */
       FLASH0           : origin = 0x080002, length = 0x001FFE  /* on-chip Flash */
       FLASH1           : origin = 0x082000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH2           : origin = 0x084000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH3           : origin = 0x086000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH4           : origin = 0x088000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH5           : origin = 0x090000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH6           : origin = 0x098000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH7           : origin = 0x0A0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH8           : origin = 0x0A8000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH9           : origin = 0x0B0000, length = 0x008000  /* on-chip Flash */
       FLASH10          : origin = 0x0B8000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH11          : origin = 0x0BA000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH12          : origin = 0x0BC000, length = 0x002000  /* on-chip Flash */
       FLASH13          : origin = 0x0BE000, length = 0x001FF0  /* on-chip Flash */
    //   FLASH13_RSVD     : origin = 0x0BFFF0, length = 0x000010  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */
    
       CPU1TOCPU2RAM   : origin = 0x03A000, length = 0x000800
       CPU2TOCPU1RAM   : origin = 0x03B000, length = 0x000800
    
     // CPUTOCMRAM      : origin = 0x039000, length = 0x000800
    
       CPUTOCMRAM_0     : origin = 0x039000, length = 0x000400
       CPUTOCMRAM_1     : origin = 0x039400, length = 0x000400
       CMTOCPURAM       : origin = 0x038000, length = 0x000800
    
       CANA_MSG_RAM     : origin = 0x049000, length = 0x000800
       CANB_MSG_RAM     : origin = 0x04B000, length = 0x000800
    
       RESET            : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
    }
    
    SECTIONS
    {
       codestart           : >BEGIN, ALIGN(8)
       .text               : >> FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4, ALIGN(8)
       .cinit              : > FLASH1, ALIGN(8)
       .switch             : > FLASH2, ALIGN(8)
       .reset              : > RESET, TYPE = DSECT /* not used, */
       .stack              : > RAMM1
    
    #if defined(__TI_EABI__)
       .init_array      : > FLASH3, ALIGN(8)
       .bss             : > RAMLS5
       .bss:output      : > RAMLS3
       .bss:cio         : > RAMLS5
       .data            : > RAMLS5
       .sysmem          : > RAMLS5
       /* Initalized sections go in Flash */
       .const           : > FLASH2, ALIGN(8)
    #else
       .pinit           : > FLASH4, ALIGN(8)
       .ebss            : > RAMLS5
       .esysmem         : > RAMLS5
       .cio             : > RAMLS5
       /* Initalized sections go in Flash */
       .econst          : >> FLASH3 | FLASH4, ALIGN(8)
    #endif
    
       ramgs0 : > RAMGS0, type=NOINIT
       ramgs1 : > RAMGS1, type=NOINIT
       
       MSGRAM_CPU1_TO_CPU2 : > CPU1TOCPU2RAM, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU2_TO_CPU1 : > CPU2TOCPU1RAM, type=NOINIT
    
       MSGRAM_CPU_TO_CM  : > CPUTOCMRAM_0, type=NOINIT
       MSGRAM_CPU_TO_CM_COPY_TO_S0_RAM : > CPUTOCMRAM_1, type=NOINIT
       MSGRAM_CM_TO_CPU    : > CMTOCPURAM, type=NOINIT
    
       /* The following section definition are for SDFM examples */
    
       Filter1_RegsFile : > RAMGS10,	 fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS11,	 fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS12,	 fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS13,     fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS14, 	 fill=0x3333
    
    
    /*   Filter_RegsFile  : > RAMGS0
       Filter1_RegsFile : > RAMGS1, fill=0x1111
       Filter2_RegsFile : > RAMGS2, fill=0x2222
       Filter3_RegsFile : > RAMGS3, fill=0x3333
       Filter4_RegsFile : > RAMGS4, fill=0x4444
       Difference_RegsFile : >RAMGS5, fill=0x3333
       */
    
        GROUP
       {
    	   .TI.ramfunc
    	   { -l F2838x_C28x_FlashAPI_COFF_18.12.0.LTS.lib}
    
       } LOAD = FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4,
         RUN =  RAMGS5 | RAMGS6 | RAMGS7 |RAMGS8,
    	 LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
    	 LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
    	 LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
    	 RUN_START(_RamfuncsRunStart),
    	 RUN_SIZE(_RamfuncsRunSize),
    	 RUN_END(_RamfuncsRunEnd),
    	 ALIGN(8)
    
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    感谢您使用链接器 cmd。 但我遇到了错误  

    "./2838x_flash_lnk_.cmd"、第128行:错误#10008-D:找不到文件"F2838x_C28x_FlashAPI_COFF_18.12.0.LTS.lib"
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"F2838x_sci_flash_kernel_C28x_cm_CPU1.out"

    但我可以在 项目中看到 COFF 闪存 API 库文件。  

    谢谢、此致、

    步进
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    在项目设置中、转到 C2000链接器>文件搜索路径、并在"Add"下添加${workspace_loc:/${ProjName}}

    库搜索路径"。 这应该会处理该错误。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

    我仍会卡在同一个 while 循环中。 我已连接并运行 CM。 复制函数之间不会进行 IPC 同步。  当您尝试加载 cm 时、您在项目或代码中是否进行了任何其他更改?

    如何构建 CM 内核8位流?二进制文本文件是否导致了问题。 您可以共享 CM 内核 txt 文件  

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    我在加载 CM 内核时没有进行任何其他更改。 连接到 CPU1和 CM 时、您是否遵循自述文件中的步骤? 首先需要连接到 CPU1、然后再连接到 CM。

    如果您单击"Pause for CM"、显示的地址是什么? 当 CM 在 CPU1上等待设置引导模式时、它应在地址范围0x180C - 0x1818中。 您可以参阅 F2838x TRM 中的表5-30来查看 CM 可以在中等待的引导段。 当 CPU1在复制函数中时、CM 应位于 S0RAM 中、在0x20000800范围内的某个位置。  

    若要按照内核所需的格式设置 txt 文件的格式、可以使用以下编译后处理步骤:  

    "${CG_TOOL_HEX}""${BuildArtiftFileName}"-boot -GPIO8 -a -o "${BuildArtiftFileBaseName}.txt"

    使用此命令创建了 CM 内核 txt 文件。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

    我连接的是 ss、其中一个在引导前、另一个在引导 cm 后。 您可以看到、PC 在引导后也不指向 S0RAM。

    这位于 DFU1之后,即 CM 启动之前

    这个是 CM 引导执行后的情况

    CM 下没有符号

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    感谢您发布屏幕截图。 在 DFU1之后 CM 所处的地址告诉我 CM 不在引导代码中的正确段等待。 请按照自述文件中列出的步骤连接到 CPU1和 CM。 具体而言、以下是您需要遵循的步骤:  

    1.连接到 CPU1

    2.连接至 CM

    3.单击 CPU1的"Reset"(重置)- CM 将设置为等待引导

    4.单击 CM 的"Resume"(恢复)-它应该在正确的位置等待

    5.将内核加载到 CPU1中并单击"Resume"

    此时、您可以使用串行闪存编程器并下载 CM 内核。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、  

    我将尝试并告知您。 但当我们不使用 CCS 时, 在闪存启动中运行 CPU1内核时, 应将 copyfn()保留在 CM 的 soRam 中?为什么不这样做!

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

    我尝试了自述文件说明,一次它工作正常,并完全下载了 CM 内核,但在该问题之后,再次出现了以前的卡死问题。  

    仍然存在的困惑是、如果我们在不使用 CCS 的情况下启动、CM 应处于等待启动状态、 CPU1和 cm 中的复制 fn 应同步。 为什么不发生这种情况..

    您使用的是闪存或 SCI 引导、哪种引导引脚模式

    此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    将 CCS 与 CM 内核配合使用时、为了避免卡住、需要确保 CM 在 CPU1设置 CM 的引导模式之前在正确的等待引导循环中等待。  

    当不使用 CCS 时、我在引导引脚模式下使用了 SCI 引导、serial_flash_programr_f2838x_cm.exe、CPU1和 CM 复制功能能够正确同步。 我将研究闪存启动问题、请给我几天时间、以便与您联系。 同时、您可以尝试使用 SCI 引导吗? 请注意、需要将 CPU1 RAM 构建配置用于 SCI 引导。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    感谢您的所有支持!!!!SCI 引导工作正常、没有问题。我现在将使用 SCI 引导、请告诉我问题何时得到解决。 用于闪存 SCI 引导加载程序。

    在 SCI 引导模式(等待引导) 中,引导 ROM 等待一个密钥,只有当密钥错误时才会跳转到闪存。 如果需要使用 sci boot、这意味着每次复位时、我们都需要提供错误的密钥才能引导至闪存。  Soln 是否适用于这种情况?

    最后, 是否可以使用 etherCAT 作为引导加载的外围设备,因为我看到 etherCAT 已连接到所有3个内核,是否可以使用它更新应用程序?

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    有关如何切换引导模式的信息、请参阅 F2838x TRM 的引导一章。  

    没有可用的 EtherCAT 引导加载程序、您可以创建自定义引导加载程序并将其编程到闪存或 RAM 中、然后使用它来执行应用更新。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    我有串行闪存编程器的项目文件,其中对于 run_CPU1_boot_CPU2情况(我已将其存储在闪存 中,因此无需加载) ,我注了停止内核下载并使用直接 DFU2所需的内核下载。 尽管内核下载已注释为“未发生”。 请指导我进行哪些更改  

    我的目标是:由于我已将 CPU2内核存储在 CPU2的闪存中、因此在提供 run_CPU1_boot_CPU2选项时、我需要停止 CPU2的内核下载。

    谢谢、此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    CPU2内核下载的函数调用应在 serial_flash_programmer 文件以及 CPU1的 CCS 工程中注释掉。 函数 SCI_Load_CPU2从主机查找要写入 RAM 的内核。 注释掉这一点将跳过目标端的此步骤。  

    谢谢、  

    Anu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Anu、

    我已经完成了此操作,完成上述步骤后,内核下载会跳过,但 DFU2会卡住,无法下载。  

    此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    也许我们可以召开一次会议来进一步讨论。 请联系您的 FAE、我们可以安排会议。  

    谢谢、

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    期待您重放我们在会议期间讨论的问题

    此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    有几个不同的选项:

    1. 首次对电路板进行编程时、您可以将引导引脚设置为 SCI 引导、并使用 RAM 中的 SCI 闪存内核将应用程序和内核写入闪存。 应用程序可以位于闪存的前几个扇区、接下来的几个扇区可以专用于闪存内核。 之后、您可以将引导引脚设置为闪存引导并保持原样、应用程序可以在需要升级固件时向内核发送信号。 鉴于讨论情况,这似乎不是你要做的,但为了完整起见,我在这里提到这一点。
    2. 您可以将引导引脚设置为 SCI 引导并将其保持原样。 您可以将用户 OTP 配置为向引导表添加两种引导模式–SCI 引导和闪存引导。 这还需要将 GPIO 配置为引导模式选择引脚,以便在引导模式之间切换–当设备在现场时,您需要能够访问该设备,以便切换该引脚。 有关如何设置引导表的信息、请参阅 TRM 的第5.4节。 这似乎是尝试的理想路线。  
    3. 如果您有 GPIO 引脚可设置为引导模式选择引脚,但无法在字段中切换引脚, 您可以参阅应用手册 SPRACN1、了解如何切换引脚–如果电路板已经生产、这可能不可行、但从较高层次看、应用将在固件升级时将 GPIO 引脚驱动为高电平 进行了比较。 以下是应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/spracn1/spracn1.pdf
    4. 我与引导所有者一起检查、您可以使用 USB Boot、如果超时发生、它将回退到闪存引导。

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    USB 引导加载程序是否可用于 f2838x?

    此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    当前没有可用的 USB 引导加载程序。 您可以修改要通过 USB 使用的 SCI 内核。 F2837xD USB 内核可用作参考。  

    上面提到的第二个选择是否不可行?

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、

    看起来还可以、但我将与我的团队核实、然后返回给您。

    谢谢、此致、

    步进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stevin、  

    当然、听起来不错。  

    谢谢、  

    Anu