This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:可以#39;t 通过 XDS100仿真器进行连接

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005238/tms320f28069m-can-t-connect-through-xds100-emulator

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我的 PCB 主要基于 DRV8301-HC-EVM 套件。XDS100 (或 XDS 110?) 可通过 FT2232H 和 EEPROM 进行板载复制。

我最近尝试连接时收到的所有错误消息是:

值为'-151'(0xffff69)。
标题为'C_ERR_FTDI_open'。

说明如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

上面提到的命令行实用程序只是在屏幕上短暂闪烁并消失。

我可以使用 xds100v2加载 EEPROM、我认为这是 FT2232的正确固件(至少我以前能够做到)。

我已经看到 xds110是最新的东西、但找不到使用 FTProg 加载的 xml 文件。

有一段时间、我看到错误-1135、我可以在控制面板中看到 TI XDS 器件、但由于某种原因、这些器件消失了。

上面提到的所有信息都描述了我在更换驱动程序之前所处的条件。

我是根据 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 上的以下说明执行该操作的)

"重新安装 Windows 设备驱动程序

   打开 Windows 控制面板
   展开节点 Texas Instruments Debug Probes
   右键单击节点 XDS110 Class Data Port
   选择 Update Driver Software→Browse my computer for driver software
   选择让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择。 如果已安装驱动程序、则将显示 XDS110 Class Data Port Version:m.m.m.m [mm/dd/yyy]。 选择这个。 否则、重复但跳过此步骤。
   单击 Browse 并选择目录 C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\windows\xds110_drivers
   对 XDS110 Class Debug Probe 重复此操作

这将为您提供与 CCS 安装的驱动程序相同的驱动程序。

如果 Windows 拒绝更新驱动程序、则需要将其完全删除。

   右键单击节点 XDS110 Class Data Port
   选择卸载...
   选中“Delete the driver software for this device (删除此设备的驱动程序软件)”框,然后单击“OK (确定)
   对 XDS110 Class Debug Probe 重复此操作
   执行上述步骤重新安装驱动程序"

卸载驱动程序后、我甚至无法对 EEPROM 进行编程。 控制面板将 FTDI 端口显示为仅 USB 串行端口、带有一个带有感叹号的小黄色三角形。 显示未安装驱动程序。

我已经尝试更新、并将 Windows 指向正确的驱动程序(在 C:\ti\ccs1000\ccs\ccs_base\emulation\windows 的子文件夹中)、但 Windows 通知我、在它看来、最好的驱动程序已经安装。

无论如何、如果不能与微控制器通信、我就无法真正做到任何事情。 我希望你们能提供帮助。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    XDS110是与 XDS100完全不同的设计、它不使用 FTDI 芯片。   

    对于 XDS100v2、-151错误通常意味着 EEPROM 未编程。  对于供应商 ID 和产品 ID、FTProg 有何评价?  还是 FTProg 完全不工作?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉耽误你的回答。 我的家人生病了、我不得不多花几天的时间休息。 不用说,纪念日周末有点萧条。 我希望您的工作进展顺利(如果您来自美国)。

    我找不到 XDS100的驱动程序、因此我想 XDS110可能会这样做。 总之、FTProg 具有以下 USB 芯片参数:

    芯片类型:FT2232H

    供应商 ID:0x0403

    产品 ID:0x6010

    位置 ID:0x131

    EEPROM 类型:93C56 EEPROM

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    很遗憾听到这种疾病。  我在加拿大,所以我没有纪念日(只是一个更安静的日子)。

    查看这些值、PID 和 EEPROM 类型错误。  这里还有另一个线程、另一个团队成员在其中有此操作的分步说明。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3701135#3701135

    此处是他用于 EEPROM 的模板

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100v2.zip

    您能否尝试一下、看看它是否能让您更进一步?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是 FTProg 的结果。 从所有外观来看、似乎都成功地对 EEPROM 进行了编程。 它甚至显示"已完成编程"、显示序列号等...

    但是、当我尝试使用 Code Composer 时、仍然出现错误-151 @0x0。

    不过、还有另一个复杂问题。 昨天、出于某种原因、每当我尝试启动 Code Composer 时、我都会收到以下消息:

    我卸载了 CCS 并使用不同的工作区重新安装它。 当我启动 CCS 时、我尝试在"View"菜单下查找目标配置、但它并没有出现。 我认为"嗯、可能需要在原始工作区中才能找到目标配置文件的路径。" 因此、我将工作区切换回原始文件夹、并再次收到上述消息。 我想通过再次更改工作区来解决此问题、但我无法打开 CCS 来实现此目的。 我只是希望我不必再次卸载并重新安装 CCS。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    看起来 EEPROM 没有使用模板中的值进行成功编程。 编程前是否明确应用了模板? 打开模板文件只需打开文件进行编辑。 必须使用下面显示的步骤将模板显式应用到器件:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    下面是应用和编程后的屏幕截图。 我看到了在发送的线程中应用模板的相关知识、但找不到它-只需右键单击即可。

    在控制面板中、这些端口位于"Texas Instruments Debug Probers"下、并按列出

    XDS 100 Class 辅助端口和 XDS 100 Class 调试端口

    我可以使用它们、如果我可以使 Code Composer 正常工作的话。 您是否有任何建议(根据之前的帖子)?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  

    [引用 userid="294039" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005238/tms320f28069m-can-t-connect-through-xds100-emulator/3720942 #3720942"]

    在控制面板中、这些端口位于"Texas Instruments Debug Probers"下、并按列出

    XDS 100 Class 辅助端口和 XDS 100 Class 调试端口

    [/报价]

    是的、现在看起来更好。 之后您是否仍然会遇到-151错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    FTProg 值现在看起来要好得多。  我希望 CCS 现在能够与 FTDI 芯片通信。   

    您可以尝试清理工作区以查看是否允许您打开原始工作区以查找目标配置文件

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    那么、您在 CCS 的"视图"菜单中看不到新工作区的"目标配置"吗?

    如果您在"CCS Edit"或"CCS Debug"视图中、应该会看到这种奇怪的情况。  如果您将鼠标放在右上角的图标上、是否显示"CCS Edit"、"CCS Debug"或其他内容?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John 和 Ki:

    我在工作区中清空了.metadata 文件夹、这似乎解决了 CCS 问题。 我可以看到目标配置-实际上是整个列表。

    -151错误消失、只能替换为:

    以下是我尝试测试连接的结果:

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\dreagan\AppData\Local\TEXASI~1\
       CCS\ccs1031\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2021年4月29日"。
    库构建时间为'17:49:40'。
    库软件包版本为'9.3.0.00058'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="294039" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005238/tms320f28069m-can-t-connect-through-xds100-emulator/3720975 #3720975"]-151错误消失,

    好极了。 看起来 EEPROM 已成功编程。

    [引用 userid="294039" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1005238/tms320f28069m-can-t-connect-through-xds100-emulator/3720975 #3720975" JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。[/QUERP]

    在对 XDS100v2的 EEPROM 进行编程后、您似乎还遇到了与另一个线程中的用户相同的问题。

    有关错误的说明,请参阅以下文章:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3702297#3702297

    这种情况下的根本原因在原理图中:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000024/tmdscncd28379d-tms320f28379d-programming/3709853#3709853

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki 和 John、

    您提到我的主题以结尾

    "在隔离器件上连接 TDO 引脚存在问题。 这与扫描测试失败一致。 如果可能、请移除隔离器件、并将 TDO 走线短接至隔离边界以进行调试。"

    我还隔离了 TDO 信号、因此这似乎是相同的问题。 那么、我应该将 TDO 线路直接从以 USB 接地为基准的 FT2232引至以电路接地为基准的微控制器?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    不需要、您还需要将两个接地端连接在一起、这当然会消除隔离。 在另一个线程中、目标只是验证 TDO 连接确实是问题。 假设这确实是问题、则需要通过硬件旋转来解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家! 就是这样。 我刚刚删除了针对所有 JTAG 信号的隔离、并且必须通过3.3k Ω 将 TRSTN 和 TDO 连接至低电平。 现在它起作用了! 我可以加载和调试程序。

    再次提醒、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!